Garanta a conectividade confiável para interconexões de IA

Valide os transceptores ópticos em relação às demandas e condições do mundo real dos data centers de IA. Amplie os testes de P&D e produção para interconexões prontas para IA com soluções avançadas de design e teste de baixo ruído. Garanta a conectividade de 1,6T otimizando e validando o desempenho óptico e elétrico em todas as camadas com ferramentas de teste e medição otimizadas para IA.

Otimize o desempenho e a confiabilidade nas velocidades de 800G e 1,6T

Fique à frente das crescentes demandas de desempenho para interconexões de IA com soluções de teste de alta largura de banda e baixo ruído para transceptores ópticos.

Acelere o desenvolvimento de óptica de última geração, pronta para IA

Acelere a P&D com instrumentos de alto desempenho e preparados para o futuro, criados para lidar com várias gerações de desenvolvimento de padrões de rede de data center

Maximize a eficiência do teste sem comprometer a precisão

Simplifique os testes de conformidade e produção com soluções de automação que aumentam o rendimento e reduzem os custos sem sacrificar a qualidade

1.6T é o futuro da Ethernet. Você está preparado?

A explosão do tráfego do data center impulsionada pela IA está bem encaminhada. Em pouco tempo, nem mesmo o 800G será suficiente. 1,6T é o futuro da Ethernet, e o futuro é agora.

À medida que os padrões e os testes de conformidade continuam evoluindo, a tecnologia precisa estar à frente do mercado. Certifique-se de que você está preparado com previsões, conselhos e soluções de teste de especialistas. Ouça enquanto os especialistas do setor discutem os mais recentes desenvolvimentos da Ethernet, o que esperar do 1.6T, os desafios que o mercado deve superar e as soluções abrangentes de teste para a tecnologia.

Webinar sobre interconexão 1.6T

Perguntas frequentes: Interconexões de IA

Uma interconexão (transceptor) é um dispositivo que conecta servidores a switches em uma rede, permitindo a transferência de dados entre os componentes. Para distâncias curtas, a interconexão pode ser elétrica (cobre) ou óptica. Para distâncias mais longas, as interconexões ópticas são normalmente usadas devido ao seu melhor desempenho e à menor perda de sinal em comprimentos maiores.

Embora uma interconexão de IA (usada em um ambiente de data center de aprendizado de máquina) não seja diferente de uma interconexão semelhante usada na inferência (ambiente de data center tradicional), a carga/utilização na interconexão será muito maior durante longos períodos de tempo. A seleção de interconexões para uma implantação de IA de aprendizado de máquina deve ser feita com cuidado para garantir o desempenho e a longevidade da rede. Deve-se prestar atenção a medições como a taxa de erro de bits (BER) para garantir que haja espaço suficiente para variações de amostra para amostra entre as interconexões de produção.

Uma interconexão em uma rede conecta servidores a switches ou switches a switches. Para uma rede de IA de alto desempenho, é importante que as cargas de trabalho sejam executadas em um ambiente otimizado. As interconexões de alta velocidade e qualidade executadas em uma rede otimizada ajudam a garantir que, em uma rede de IA, as cargas de trabalho não fiquem esperando dados na rede.

Há duas famílias principais de tecnologias de interconexão usadas em sistemas de IA: interconexões fora do chip e no chip.

As interconexões fora do chip lidam com a comunicação entre componentes separados, como servidores, switches e aceleradores, geralmente entre placas ou racks. As principais tecnologias dessa categoria incluem Ethernet com RDMA / RoCEv2, InfiniBand, PCI Express (PCIe), Compute Express Link (CXL) e NVLink.

As interconexões no chip operam em um único chip ou pacote, permitindo a comunicação ultrarrápida entre componentes internos, como núcleos e memória. As principais tecnologias dessa família incluem a memória de alta largura de banda (HBM), a rede no chip (NoC) e a óptica co-embalada (CPO).

As interconexões no chip são limitadas a comunicações dentro de componentes como GPUs, CPUs e memória em um único chip. Esses caminhos de comunicação são extremamente curtos, rápidos e eficientes em termos de energia. As interconexões fora do chip podem abranger um data center e muito mais. Elas são rápidas, mas não tão rápidas quanto as interconexões curtas no chip. Entretanto, são mais tolerantes a falhas e otimizadas para comunicações em nível de sistema.

As inovações em interconexões de IA incluem Coherent Optics, Linear Pluggable Optics (LPO), Co-Packaged Optics (CPO), Compute Express Link (CXL) e topologias avançadas de rede de interconexão.

Deseja ajuda ou tem dúvidas?