O que você está procurando?
Vantagens, desafios e aplicativos da rede não terrestre
O que é uma rede não terrestre (NTN)?
Uma rede não terrestre (NTN) é uma rede de comunicações que incorpora ativos aéreos ou espaciais, bem como ativos em terra. Essas redes híbridas aplicam a tecnologia de comunicação via satélite (SATCOM) para ampliar as comunicações celulares existentes. Uma rede não terrestre ou NTN geralmente se refere a redes que conectam o mundo celular e links de satélite e como obter acesso direto a redes de satélite para usuários finais.
Com o advento do 6G, as NTNs estão evoluindo para oferecer suporte a latência ultrabaixa, conectividade de alta taxa de transferência e integração perfeita com redes terrestres, permitindo aplicativos avançados, como operações remotas em tempo real, realidade estendida (XR) imersiva e cobertura global de IoT.
A nova corrida espacial de hoje se concentra principalmente nas NTNs, à medida que governos e corporações buscam avançar nas capacidades de comunicação, vigilância, detecção e monitoramento. O NTN é a mais nova evolução do SATCOM e um dos principais apoiadores da comercialização espacial. O NTN tem uma complexidade inerente considerável, pois a rede não terrestre usa o satélite NTN para o tráfego de backhaul, transformando-o de um mero retransmissor em um componente crucial.
Índice
Perguntas frequentes sobre redes não terrestres
O que compõe uma rede não terrestre (NTN)?
Uma NTN é uma rede que inclui nós não localizados fisicamente na Terra. Embora pensemos principalmente em satélites nas NTNs, outros componentes podem consistir em plataformas de baixa altitude (LAP), pseudo-satélites de alta altitude (HAPS), drones, balões e veículos aéreos não tripulados (UAVs) atuando como estações base, que são cada vez mais considerados nas arquiteturas de NTN 6G.
A maior parte do desenvolvimento agora se concentra na conectividade via satélite direta ao dispositivo (D2D), habilitada pela versão 17 do 3GPP e posteriores, permitindo que smartphones padrão se comuniquem diretamente com satélites usando protocolos NTN 5G NR.
Toda rede não terrestre(NTN) tem vários pontos de presença onde a rede de satélite se conecta à Internet terrestre. Os links de fibra óptica conectam as estações terrestres, enquanto os links de laser óptico são cada vez mais usados entre satélites, oferecendo comunicação de alta velocidade, baixa latência e resistente a interferências, essencial para a escalabilidade da NTN 6G. A partir de gateways de satélite no solo, os links de banda larga conectam redes celulares a constelações de satélites com links de alimentação que agora atingem até 200 Gbps usando links ópticos entre satélites (OISLs) e sistemas de comunicação a laser, conforme demonstrado pela NASA e por operadoras comerciais como a Starlink. Esses pontos de presença se conectam a um ou mais gateways. O gráfico ilustra esses links entre os gateways e os satélites como links de backhaul de banda larga para torres de celular terrestres.
As redes não terrestres (NTNs) operam somente em órbitas baixas da Terra (LEO)?
As redes não terrestres(NTNs) operam em órbita geoestacionária (GEO), órbita terrestre média (MEO) e órbita terrestre baixa (LEO). A pesquisa de NTNs 6G inclui órbitas altamente elípticas (HEO) e órbita terrestre muito baixa (VLEO) para oferecer suporte a latência ultrabaixa e cobertura global, especialmente para casos de uso de mobilidade e IoT. A concentração atual dos principais aplicativos 5G da NTN está em GEO e LEO. O crescimento explosivo atual dos satélites LEO fornece a base para a maioria dos casos de uso da NTN nos setores comercial, governamental e militar. Os satélites de órbita terrestre baixa fornecem latência tão baixa quanto 6-30 milissegundos, em comparação com ~150 ms para MEO e ~280 ms para GEO, tornando o LEO ideal para aplicativos em tempo real, como a conectividade direta ao dispositivo.
Cada órbita cria desafios diferentes nas redes de comunicação. Com a LEO, o satélite opera em uma distância mais próxima, mas se move mais rapidamente. Devido à proximidade, é possível ter comunicações de baixa latência do satélite para o solo. Em contrapartida, os GEOs tradicionais fornecem conexões fixas de longa duração com um atraso muito maior no caminho do sinal entre os satélites nessa órbita e as estações terrestres. Esse processo aumenta exponencialmente a latência, dependendo do número de vezes que o sinal precisa viajar entre os pontos. Por exemplo, se o satélite precisar viajar ao redor do globo, ocorrerá uma latência perceptível.
A latência também surge em cenários de armazenamento e encaminhamento. Nesse caso, um satélite recebe um sinal e, em seguida, transmite esse sinal mais tarde, quando ganha visibilidade para a estação terrestre de destino. Essa ocorrência é geralmente chamada de transmissão descontínua.
Quais são as vantagens das NTNs?
O principal benefício das NTNs é a cobertura estendida. Regiões remotas e mal atendidas, como áreas rurais, ilhas e comunidades isoladas, podem se beneficiar da tecnologia. As NTNs também podem fornecer serviços a navios no mar, aeronaves em voo, drones, veículos autônomos e dispositivos vestíveis, oferecendo suporte à conectividade contínua em futuros cenários 6G centrados na mobilidade. As NTNs permitem que os provedores de serviços de rede operem em um mercado inexplorado e ofereçam serviços premium além dos recursos das redes terrestres tradicionais. As NTNs atendem à demanda cada vez maior por dados, transmitindo e recebendo mais informações por meio de seus satélites para comunicações e transferência de dados. Os aplicativos de máquina a máquina (M2M) e IoT em massa, incluindo agricultura inteligente, logística autônoma, sensoriamento climático e automação industrial, se beneficiam da conectividade NTN de baixa potência e aprimorada por IA em 6G.
As redes não terrestres também adicionam uma camada de resiliência e redundância à rede 5G existente. Em caso de desastres naturais, conflitos regionais ou interrupções de rede, as NTNs na era 6G podem oferecer arquiteturas distribuídas e orientadas por IA que permitem a recuperação rápida e serviços de emergência priorizados durante desastres, garantindo uma comunicação ultraconfiável e de baixa latência, mesmo quando a infraestrutura terrestre falha. A vantagem de uma constelação distribuída de satélites LEO é que ela distribui os riscos e os custos entre centenas ou milhares de satélites.
Ao impulsionar as comunicações não terrestres, as NTNs oferecem vários benefícios, incluindo
- Cobertura onipresente
- Melhorias críticas no suporte a emergências.
- Funcionalidade de aprimoramento de diagnóstico para agricultura por meio de recursos de detecção.
- Monitoramento preciso das variáveis terrestres e climáticas.
- Distribuição eficaz do risco e das despesas de custo entre os satélites.
- Sensoriamento climático e ambiental avançado para monitoramento em tempo real da qualidade do ar.
Quais são os desafios enfrentados pelas NTNs?
As NTNs e seus aplicativos enfrentam vários desafios, e outros obstáculos surgirão à medida que essas redes evoluírem.
O ambiente espacial: O espaço é o principal desafio para as NTNs. Uma vez implantado, o equipamento fica inacessível. Além disso, os sistemas devem operar em um ambiente extremamente hostil, com temperaturas e radiação extremas. Para que o desempenho seja bem-sucedido, os sistemas também precisam fornecer geração e armazenamento de energia consistentes. A construção de redes mesh no espaço exacerba essas complexidades, multiplicando as chances de problemas.
Tamanho, peso, potência e custo: Outra preocupação são os limites físicos da colocação de RF de alta frequência e recursos de computação no céu. O tamanho, o peso, a potência e o custo (SWaP-C) tornam-se um problema quando se passa dos satélites GEO de 20 toneladas para satélites LEO mais compactos e plataformas HAPS, e as cargas úteis devem se transformar de acordo. Os projetos de NTN 6G estão evoluindo para atenuar as limitações de SWaP-C, separando as funções dos satélites: os satélites de serviço concentram-se nos links de usuário, enquanto os satélites alimentadores lidam com RAN e funções essenciais, otimizando a massa da carga útil e o uso de energia.
Conexão em constante movimento: As redes não terrestres colocam algumas coisas, ou talvez tudo na rede, em constante movimento. Os movimentos do satélite NTN e do HAPS influenciam a configuração da conexão, a qualidade do sinal e as transferências. Em uma NTN 5G, as instâncias de gNodeB e as partes da rede de acesso por rádio (RAN) que voam no ar contribuem para o movimento de qualquer equipamento de usuário (UE) na superfície.
Escolha da carga útil: A escolha entre cargas úteis transparentes ou regenerativas pode mudar completamente a forma como a rede se organiza e o roteamento de sinal resultante. Com os satélites LEO em movimento, todas as relações de tempo são dinâmicas. O que está em jogo é a experiência do usuário com qualidade de serviço (QoS), principalmente devido a atrasos variáveis e handovers complexos que podem resultar em queda de conexões. Na NTN 6G, as cargas úteis regenerativas estão ganhando força, permitindo a funcionalidade do gNodeB integrado e os links entre satélites (ISLs) para melhorar a cobertura, a latência e o gerenciamento da mobilidade, enquanto as cargas úteis transparentes permanecem mais simples, mas dependem muito da infraestrutura terrestre.
Latência: O atraso na transmissão do sinal decorre do envio do sinal entre o solo e o(s) satélite(s). Embora as NTNs tradicionais enfrentem limitações de latência, a pesquisa em NTN 6G está avançando para suportar casos de uso de Comunicações de Baixa Latência e Ultra Confiáveis (URLLC) do 3GPP por meio de tecnologias como comunicações de terahertz, superfícies inteligentes reconfiguráveis (RIS) e roteamento impulsionado por IA, visando latência de submilisegundos e confiabilidade de 99,99999%.
Segurança: Embora uma constelação de satélites LEO distribuída distribua custos e riscos entre os satélites, o hardware fica vulnerável ao passar por territórios hostis. As necessidades de segurança nacional exigem proteções cibernéticas e operações inovadoras para proteger a infraestrutura implantada no espaço. Por exemplo, a Força Espacial dos EUA é encarregada dessa missão para todos os ramos militares e governamentais. A NTN 6G apresenta novos desafios de segurança cibernética, incluindo exploração de IA, riscos de hacking quântico e ameaças com consciência semântica. As soluções que estão sendo exploradas incluem protocolos de autenticação com reconhecimento de contexto, modelos de confiança baseados em blockchain e detecção de anomalias orientada por IA para proteger ambientes NTN dinâmicos e distribuídos.
O que é NTN 5G?
O termo NTN geralmente inclui o celular de quinta geração (5G) como um aspecto da rede. As NTNs 5G utilizam muitos recursos das redes terrestres 5G e enfrentam muitos dos mesmos desafios, adicionando expectativas de confiabilidade mais altas para o serviço NTN 5G em comparação com as redes SATCOM anteriores. As estações rádio-base, que normalmente são redes terrestres compostas por torres no solo, estão se deslocando da terra para o ar e o espaço. A rede principal 5G é chamada de núcleo de próxima geração (NGC). Uma NTN 5G compreende a UE, que consiste em um dispositivo móvel, como um telefone celular ou um sensor. Se necessário, a UE se comunica com estações radiobase, cada uma delas chamada de gNodeB.
Essa configuração é uma instalação típica de NTN 5G. No entanto, existem muitas variações. Por exemplo, nem todos os aplicativos NTN exigem o gNodeB. Você pode ter uma rede principal que seja a Internet diretamente conectada a um gateway em um sistema proprietário. Outra abordagem alternativa é usar a NTN para computação de borda, colocando a borda da rede no satélite.
Existem várias abordagens para uma arquitetura NTN 5G. Por exemplo, um ativo aéreo ou satélite pode operar como um tubo curvo entre a UE e o gNodeB. Esse dispositivo receberá sinais na frequência 1 e os transmitirá na frequência 2 para facilitar as comunicações de rede não terrestre em uma ampla faixa geográfica. Nesse modelo, observe que as UEs precisam de potência e sensibilidade suficientes para transmitir e receber do tubo curvo do satélite. O gNodeB pode ser baseado no solo, desde que possa se comunicar com o tubo curvo do satélite NTN.
Uma arquitetura alternativa tem o gNodeB no próprio ativo aéreo ou espacial. Nesse caso, a UE se comunica com esse ativo aéreo. A rede principal também está conectada a esse ativo aéreo ou espacial. Outros exemplos introduzem nós de retransmissão para fazer interface com a UE padrão com tubo dobrado de satélite ou com as UEs para um gNodeB aéreo ou espacial.
A introdução das NTNs 5G perturba a arquitetura tradicional da rede terrestre 5G e abre uma mudança de paradigma na conectividade. Existem muitas alternativas para satélites e HAPS que participam dos domínios gNodeB e RAN, alguns com vários satélites na cadeia espalhados por quilômetros de céu. As NTNs 5G utilizam muitos recursos das redes terrestres 5G e enfrentam muitos dos mesmos desafios, adicionando expectativas de confiabilidade mais altas para o serviço NTN 5G em comparação com as redes SATCOM anteriores.
Quais são as principais diferenças entre as NTN 5G e 6G?
O 5G NTN é um complemento ao 5G terrestre, fornecendo principalmente conectividade via satélite ou aérea para expandir a cobertura para áreas remotas ou mal atendidas e baseia-se em aprimoramentos definidos nas versões 17 e 18 do 3GPP. O 6G NTN ainda está em fase de pesquisa e padronização inicial, com seu conjunto completo de recursos e diferenciais em discussão ativa pelo 3GPP, pela UIT e pelos principais grupos do setor. O texto a seguir resume as principais direções e os avanços previstos, mas está sujeito a alterações à medida que a exploração técnica e o consenso global evoluem:
Integração nativa NTN-TN: A harmonização das redes terrestres e não terrestres é uma proposta central para o 6G, com a pesquisa do 3GPP e da ITU focada no co-design para permitir transições perfeitas e arquitetura unificada. Isso difere da abordagem do 5G, em que a NTN é um complemento. As especificidades dessa integração não estão finalizadas e são objeto de estudo e colaboração global.
Posicionamento e sensoriamento avançados: As iniciativas de pesquisa estão investigando o posicionamento em nível de cm por meio da integração de sinais de várias camadas de NTN, possivelmente abordando a localização onde o GNSS não está disponível. Os primeiros estudos do 3GPP e da UE indicam que esse é um possível diferencial, mas a tecnologia e os padrões ainda estão evoluindo, com abordagens concretas que ainda não surgiram.
Baixa latência e conectividade massiva: o 6G NTN visa superar em muito a capacidade e a confiabilidade do 5G, permitindo novos aplicativos, como IoT em tempo real e banda larga móvel robusta em todos os lugares. Essas metas foram definidas como objetivos de estudo pela ITU e pelo 3GPP, mas a validação e os testes de viabilidade estão em andamento em programas de pesquisa e piloto.
Novas formas de onda e design nativo de IA: Várias formas de onda avançadas e a integração nativa da IA para alocação dinâmica de recursos estão sendo exploradas. Relatórios recentes de projetos do setor propuseram controladores de RAN habilitados para IA e novas formas de onda candidatas, mas elas ainda não foram totalmente padronizadas ou validadas comercialmente.
Sustentabilidade e eficiência energética: Iniciativas como a 6G-NTN estão definindo ativamente métricas de sustentabilidade e explorando princípios de design ecológico, conforme enfatizado nos primeiros resultados. Espera-se que esses conceitos influenciem fortemente os eventuais padrões 6G à medida que eles amadurecem.
As NTNs e as comunicações via satélite são a mesma coisa?
As redes não terrestres anunciam a próxima onda de comunicações por satélite (SATCOM), tornando a SATCOM uma parte das redes celulares. A tecnologia de comunicação via satélite abrange áreas de difícil acesso, sem infraestrutura ou plataformas isoladas para dar suporte às implantações de redes celulares. O uso do SATCOM também oferece confiabilidade extra para máquina a máquina (M2M) / IoT e conectividade para plataformas móveis, como aviões, trens e carros.
Para atender às novas demandas de desempenho para SATCOM, o setor de satélites se esforça para alcançar maior rendimento, larguras de banda mais amplas e frequências operacionais mais altas. Cada vez mais, as redes também dependem de links de fotônica óptica. As redes não terrestres também precisam fornecer energia suficiente aos receptores, apesar do espaço livre, do clima, das nuvens e de outras condições ionosféricas. Dada a crescente complexidade das NTNs e SATCOM, é preciso testar os sistemas de comunicação via satélite com modelos ambientais realistas, adicionando buffering para sinais atrasados e simulando o atraso deslizante para criar uma cinemática de satélite realista. A Keysight oferece suporte ao desenvolvimento, fabricação, implantação e manutenção de redes não terrestres em todo o fluxo de trabalho terrestre e aéreo/espacial, incluindo o teste de links de satélite NTN 5G NR.
Quais são os padrões de rede não terrestre?
O papel do 3GPP
A introdução de redes não terrestres nos padrões 3GPP revolucionará as comunicações sem fio ao integrar redes celulares terrestres com comunicações via satélite. Cada padrão 3GPP inclui várias versões, que recentemente começaram a incluir a NTN. Uma das principais vantagens da inclusão da NTN nos padrões 3GPP é a capacidade de acessar redes de satélite com dispositivos 5G e LTE (long-term evolution) existentes e não modificados. Cada versão do 3GPP normalmente leva dois anos. As empresas desenvolvem componentes de acordo com esses padrões, desde RF até os baseados em rede. Os exemplos incluem a interoperabilidade, para que você possa se conectar à rede 5G atual ou à rede proprietária e testar os padrões de conformidade. Os casos de negócios levam à padronização em vários cenários.
3GPP Release 17: O que são 5G NR e NB-IoT?
O 3GPP publicou a versão 17 em 2022, tornando-se a primeira versão do 3GPP a considerar redes terrestres baseadas em terra e plataformas de rede não terrestres. Conforme definido na versão 17, essas plataformas NTN incluem vários tipos de satélites, estações de plataforma de alta altitude (HAPS) e veículos aéreos sem tripulação.
A versão 17 do 3GPP introduziu o suporte a dois tipos de redes não terrestres: o novo rádio (NR) 5G e a Internet das Coisas (IoT; NB-IoT) de banda estreita. O 5G NR NTN oferece suporte ao acesso à rede via satélite para aparelhos na faixa de frequência 1 (FR1) para casos de uso como transmissão de voz e dados em áreas geográficas não atendidas por redes terrestres. A NB-IoT NTN oferece suporte ao acesso a dispositivos IoT diretamente de satélites para agricultura, transporte e outros aplicativos, permitindo recursos de sensoriamento global para vários setores.
Os aprimoramentos da versão 17 abordam os obstáculos técnicos inerentes à comunicação entre aparelhos celulares, dispositivos de IoT e satélites para permitir o suporte a NTN. Esses desafios incluem atraso de propagação, mudança de Doppler e as dificuldades associadas à comunicação entre terminais móveis (equipamento do usuário) e plataformas de estação base, como satélites.
O que é a versão 18 do 3GPP?
A versão 18 (5G Advanced) tem como objetivo aprimorar o 5G, incluindo seus recursos de rede não terrestre (NTN). As principais melhorias relacionadas à NTN na versão 18 incluem:
Aprimoramentos de mobilidade NTN: Os UEs podem medir as células vizinhas antes da falha do link de rádio usando gatilhos de medição baseados no tempo e no local, e as redes podem sinalizar dados de efemérides de células vizinhas para oferecer suporte à comunicação aprimorada do tipo máquina (eMTC) e à NB-IoT para melhorar a mobilidade.
Desempenho da taxa de transferência NTN: A versão 18 propõe a desativação do feedback HARQ para reduzir as interrupções na taxa de dados da UE e introduz melhorias na operação do GNSS que visam reduzir o consumo de energia e facilitar as correções de posição para pré-compensação durante conexões longas.
Otimização de energia GNSS: As UEs obtêm uma operação GNSS aprimorada e com baixo consumo de energia, essencial para conexões IoT e NTN com atividade prolongada.
Suporte para novos cenários e bandas: A versão 18 apresenta novas implantações acima de 10 GHz, incluindo banda L estendida e operação de banda LTE com duplexação por divisão de frequência (FDD), permitindo que a IoT NTN tenha um espectro mais amplo e uma cobertura global mais resiliente.
O que é a versão 19 do 3GPP?
O congelamento funcional da versão 19 do 3GPP foi aprovado em setembro de 2025, com previsão de encerramento de toda a versão até o final de 2025.
A versão 19 introduz formalmente a arquitetura NTN regenerativa, colocando a funcionalidade gNB completa nos satélites e permitindo links inter-satélites (ISLs) por meio da interface Xn para melhorar a mobilidade e a coordenação de recursos.
- O acesso NTN interno está sendo aprimorado por meio do gerenciamento de feixe e da otimização do orçamento do link, oferecendo suporte à cobertura em ambientes parcialmente obstruídos.
- Os aprimoramentos do uplink incluem operação multi-TRP e projeto de livro de códigos UL não coerente, melhorando a taxa de transferência e a confiabilidade em cenários NTN.
- A versão 19 expande o suporte a dispositivos RedCap em NTN e apresenta multicast/transmissão em NTN somente para downlink, com opções de caminho de retorno heterogêneo.
- A independência do GNSS é aprimorada por meio de mecanismos de pré-compensação da UE e suporte à alternância de links de alimentação, melhorando a sincronização em condições de GNSS degradadas.
- A cobertura descontínua é suportada por mecanismos de armazenamento e encaminhamento e cargas úteis regenerativas, permitindo serviços de IoT tolerantes a atrasos em áreas de cobertura esparsa.
O que é a versão 20 do 3GPP?
A versão 20 do 3GPP se concentra no avanço dos recursos do 5G-Advanced e, ao mesmo tempo, inicia os estudos fundamentais do 6G. Ela representa um roteiro de 18 meses para refinar os recursos do 5G e preparar a base técnica para as especificações normativas do 6G a serem seguidas na versão 21, que está alinhada com o cronograma de apresentação do IMT-2030 da ITU.
Esses congelamentos marcam o momento em que os principais componentes de especificação se tornam estáveis, permitindo que a implementação e os testes de interoperabilidade prossigam e, ao mesmo tempo, que o 3GPP atenda aos marcos de desenvolvimento agressivos para a evolução da tecnologia sem fio. Aqui está um resumo dos principais marcos e datas de congelamento do 3GPP Release 20:
- Congelamento do estágio 1 (requisitos de serviço): Junho de 2025
- Congelamento do estágio 2 (aspectos da arquitetura do sistema): Cronograma de dois níveis, com 80% de conclusão por volta de junho de 2026 e congelamento final previsto para setembro de 2026
- Congelamento do estágio 3 (detalhes do protocolo): Março de 2027
- Congelamento de ASN.1 / OpenAPI: Junho de 2027
O que são DVB-S2 e DVB-S2X?
O Digital Video Broadcasting Project Second Generation Satellite Extension (DVB-S2X) é o padrão de transmissão de vídeo do European Telecommunications Standards Institute (ETSI).
Ele oferece alternativas para a transferência de dados em banda larga por meio de NTNs. Seu antecessor, o padrão DVB-S2, foi otimizado para aplicações de satélite de banda larga, incluindo serviços de transmissão (BS), televisão digital multiprograma (TV) / televisão de alta definição (HDTV), serviços Direct-To-Home (DTH) e serviços de dados interativos, incluindo acesso à Internet. De acordo com o ETSI, o DVB-S2X tem como alvo as principais áreas de aplicação do DVB-S2 e novas áreas de aplicação que exigem uma operação muito baixa de portadora-ruído e portadora-interferência (VL-SNR), como aplicativos móveis.
Como a Keysight oferece suporte aos casos de uso da NTN?
A Keysight oferece suporte ao desenvolvimento e à verificação contínua de desempenho para casos de uso da NTN, como os seguintes:
- Cobertura de áreas não atendidas
- Serviço para aeronaves, navios, trens, ônibus e muito mais
- Homem a máquina e IoT
- Requisitos de latência mais flexíveis
- Disponibilidade do serviço
- Escalabilidade da rede 5G Advanced / 6G
A Keysight oferece ambientes de teste NTN de ponta a ponta que podem virtualizar o acesso à rede e até mesmo a constelação completa de satélites. Substitua a rede de rádio compatível com NTN pelo Keysight UXM 5G, um dispositivo de emulação de rede NTN totalmente capaz. Recrie links de satélite com os emuladores de canal PROPSIM da Keysight, acompanhados pelo avançado gerador de sinais de micro-ondas VXG da Keysight e pelo analisador de sinais UXA da Keysight. Obtenha controle total sobre o sistema em teste e visibilidade completa dos nós e links NTN. Você pode facilmente adicionar hardware para ampliar a faixa de frequência e cobrir todas as principais bandas NTN, como a banda X e a banda K.
Com a criação flexível de cenários do Channel Studio, você também pode testar o hardware de rádio por satélite real e a solução em nível de nó e de rede. Solucione problemas de desempenho usando o analisador sem fio Keysight WaveJudge e o Keysight PathWave Vector Signal Analysis (VSA) em execução nos analisadores de sinal UXA. Para analisar fluxos de QI além do WaveJudge, você pode usar a funcionalidade interna de captura e fluxo de QI do PROPSIM.
Também é possível gerar condições de teste realistas no laboratório, combinando o gerador de sinal de micro-ondas VXG com a representação realista PROPSIM e UeSIM do comportamento do terminal do usuário. Saiba mais sobre como a Keysight apoia o desenvolvimento contínuo de NTNs do solo ao ar em todo o seu fluxo de trabalho, ajudando a conectar e proteger as comunicações futuras.
Descubra as soluções terrestres da NTN
Descubra as soluções espaciais da NTN
Acesse mais insights e recursos
Deseja ajuda ou tem dúvidas?