O que você está procurando?
PESQUISA
Estudo da Keysight revela que a IA está avançando mais rapidamente do que a preparação da infraestrutura
A Keysight Technologies divulgou um novo relatório em colaboração com a Heavy Reading, explorando como as operadoras estão se adaptando para atender à escala e à velocidade das cargas de trabalho de IA. O novo estudo, intitulado “Beyond the Bottleneck: Relatório sobre Redes de Clusters de IA 2025”, revelou que quase 9 em cada 10 (89%) provedores de telecomunicações e de nuvem planejam expandir ou manter os investimentos em infraestrutura de IA, sendo os três principais fatores de crescimento citados a integração com a nuvem (51%), GPUs mais rápidas (49%) e atualizações de rede de alta velocidade (45%).
À medida que a inteligência artificial ganha impulso em todos os setores, as demandas sobre a infraestrutura dos data centers estão aumentando rapidamente. A simples expansão da infraestrutura já não é suficiente; 62% dos entrevistados afirmaram que pretendem tirar maior proveito de sua infraestrutura sem novos investimentos. Em vez disso, as operadoras estão recorrendo a estratégias de otimização de desempenho, como a emulação de cargas de trabalho de IA em condições reais, não apenas para validar o desempenho, mas também para aumentar a eficiência e acelerar a implantação de clusters de IA de última geração.
Apesar desse impulso, mais de 50% das operadoras citam restrições orçamentárias (59%), limitações de infraestrutura (55%) e escassez de talentos (51%) como seus três principais obstáculos. Ao mesmo tempo, a necessidade de redes Ethernet de alta velocidade está crescendo acentuadamente, com forte interesse nas tecnologias 800G (34%), 1,6T (22%) e Ultra Ethernet (58%). Como resultado, os provedores estão mudando o foco da expansão para a otimização, com o objetivo de aumentar o desempenho, a eficiência e a confiabilidade sem gastos adicionais.
“Os data centers de IA estão chegando a um ponto de inflexão em que o desempenho e a escala, por si só, não são suficientes. As operadoras precisam de uma visão mais aprofundada, validação mais rigorosa e escolhas de infraestrutura mais inteligentes”, afirmou Ram Periakaruppan, vice-presidente e gerente geral do Grupo de Aplicações de Rede e Segurança da Keysight. “Esta pesquisa confirma o que observamos na prática: o sucesso na era da IA depende da otimização de todas as camadas da rede. A Keysight tem orgulho de apoiar essa mudança com soluções que permitem que os provedores emulem, validem e preparem sua infraestrutura de IA para o futuro em grande escala.”
Outras principais conclusões do relatório “Beyond the Bottleneck: AI Cluster Networking Report 2025 ” incluem:
- A emulação agora é essencial: 95% dos entrevistados afirmaram que a emulação de cargas de trabalho do mundo real é fundamental, mas a maioria não dispõe das ferramentas necessárias para reproduzir com eficácia ambientes de IA em escala de produção
- Os gargalos de rede são a nova fronteira: 55% das operadoras estão implantando interconexões de 400G, enquanto 22% já estão testando 1,6T, tornando a capacidade da rede um fator decisivo para a escalabilidade da IA
- A Ultra Ethernet ganha força: 58% estão avaliando a Ultra Ethernet como uma opção de rede de alto desempenho.
O estudo demonstra que a evolução da infraestrutura de IA diz respeito tanto à otimização quanto à capacidade. À medida que as operadoras se adaptam às demandas de modelos de IA cada vez mais sofisticados, ferramentas e técnicas que maximizam a eficiência e o desempenho — como a emulação de cargas de trabalho de IA em condições reais — são cruciais para maximizar o potencial da infraestrutura do data center. Essa transformação reflete uma mudança no setor em direção à eficiência, confiabilidade e adaptabilidade. Para se manterem à frente, as operadoras devem combinar investimentos inteligentes com operações ainda mais inteligentes.
A Keysight oferece um portfólio de soluções integradas de projeto, teste e validação, desenvolvidas especificamente para ambientes de data center de alto desempenho e otimizados para IA.
Sobre a pesquisa:
Os dados do Relatório sobre Redes de Clusters de IA basearam-se em uma pesquisa global realizada pela Heavy Reading entre março e abril de 2025. O estudo reuniu informações de profissionais de principais provedores de serviços das Américas, da Ásia-Pacífico e da Europa.
O relatório “Beyond the Bottleneck: AI Cluster Networking Report 2025”exploraas necessidades das operadoras de rede à medida que elas evoluem para atender à escala e à velocidade das cargas de trabalho de IA. A Keysight colaborou com a Heavy Reading na elaboração do relatório.