リサーチ

キーサイトの調査によると、AIの進展がインフラ整備のペースを上回っていることが明らかになった

キーサイト・テクノロジーは、通信事業者がAIワークロードの規模とスピードに対応するためにどのように進化しているかを調査した、Heavy Readingとの共同による新しいレポートを発表しました。『Beyond the Bottleneck: AI Cluster Networking Report 2025』と題されたこの新しい調査によると、通信およびクラウドプロバイダーの10社中約9社(89%)がAIインフラストラクチャへの投資を拡大または維持する計画であることが明らかになりました。成長の主な要因としては、クラウド統合(51%)、より高速なGPU(49%)、高速ネットワークのアップグレード(45%)が挙げられています。

あらゆる産業で人工知能(AI)の導入が加速するにつれて、データセンターのインフラストラクチャにかかる負荷が急速に高まっています。インフラストラクチャの構築だけではもはや十分ではなく、回答者の62%が新たな投資を行わずに既存のインフラストラクチャからより多くの価値を引き出すことを目指していると答えています。そのため事業者は、パフォーマンスの検証だけでなく、効率性の向上や次世代AIクラスターの展開加速を図るため、現実的なAIワークロードのエミュレーションなどのパフォーマンス最適化戦略に注目しています。

こうした勢いがある一方で、50%を超える事業者が、最大の障害として予算の制約(59%)、インフラストラクチャの制限(55%)、人材不足(51%)を挙げています。同時に、高速イーサネットネットワークの需要が急増しており、800G(34%)、1.6T(22%)、ウルトラ・イーサネット技術(58%)に対する強い関心が寄せられています。その結果、プロバイダーは事業の拡大から最適化へと焦点をシフトさせ、追加支出なしでパフォーマンス、効率性、信頼性を高めることを目指しています。 

キーサイトのネットワーク・アプリケーション&セキュリティ・グループのバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャーであるRam Periakaruppanは、次のように述べています。「AIデータセンターは、パフォーマンスや規模だけでは不十分であるという転換点に達しています。事業者は、より深い洞察、より厳格な検証、そしてよりスマートなインフラストラクチャの選択を必要としています。この調査は、現場で私たちが目の当たりにしている現実を裏付けています。AI時代における成功は、ネットワークのあらゆる層の最適化にかかっています。キーサイトは、プロバイダーがAIインフラストラクチャを大規模にエミュレートし、検証し、将来に備えることを可能にするソリューションを提供することで、この移行をサポートできることを誇りに思います。」

『Beyond the Bottleneck: AI Cluster Networking Report 2025』のその他の主な調査結果は以下の通りです。 

  • エミュレーションが不可欠な時代に:回答者の95%が実際のワークロードのエミュレーションが極めて重要であると回答したものの、ほとんどの事業者はプロダクションスケールのAI環境を効果的に模倣するためのツールを欠いています。
  • ネットワークのボトルネックが新たな課題に:事業者の55%が400Gインターコネクトを導入しており、22%がすでに1.6Tのトライアルを実施しています。これにより、ネットワーク容量がAIスケーラビリティの決定的な要因となっています。
  • ウルトラ・イーサネットが勢いを増す:58%の事業者が高性能なネットワーキングオプションとしてウルトラ・イーサネットを評価しています。

この調査は、AIインフラストラクチャの進化において、容量の確保と同様に最適化が極めて重要であることを示しています。複雑化するAIモデルの要求に適応する事業者は、効率性とパフォーマンスを最大化するために、実際のAIワークロードのエミュレーションなどのツールや技術を活用し、データセンターインフラストラクチャのポテンシャルを最大限に引き出す必要があります。この変革は、業界が効率性、信頼性、適応性へとシフトしていることを反映しています。競合に後れを取らないよう、事業者はスマートな投資とよりスマートな運用を組み合わせる必要があります。 

キーサイトは、高性能でAIに最適化されたデータセンター環境向けに専用設計された、統合された設計、テスト、検証ソリューションのポートフォリオを提供しています。 

調査について:

AIクラスターネットワーキングレポートのデータは、Heavy Readingが2025年3月から4月にかけて世界規模で実施したグローバル調査に基づいています。この調査では、南北アメリカ、アジア太平洋、欧州の大手サービスプロバイダーに所属する専門家から見識を収集しました。

Beyond the Bottleneck: AI Cluster Networking Report 2025 では、AIワークロードの規模とスピードに対応するために進化するネットワークオペレーターのニーズを調査しています。キーサイトは、このレポートの作成において Heavy Reading と協力しました。