라이다 센서 검증 방법

에뮬레이터
+ 에뮬레이터

타겟 시뮬레이션을 사용한 라이다 센서 검증 가속화

라이다 센서 테스트는 반사율과 최대 센서 범위를 포함하여 라이다 시야(FOV) 내의 다양한 파라미터를 특성화해야 합니다. 장거리 라이다를 적절하게 평가하려면 실제 환경 조건에 노출되는 물리적 타겟 보드를 사용하여 실외 테스트를 수행하는 것이 중요합니다. 자동차 라이다 센서는 기능 안전을 보장하기 위해 개발 및 제조 단계에서 인증 자격을 획득하기 위한 엄격한 요구 사항 및 지침을 충족해야 합니다.

라이다 센서 검증에는 타겟 보드의 고정된 값에 국한되지 않고 여러 거리 및 반사율 값을 가진 타겟 시뮬레이션이 필요합니다. 테스트 설정 베이스 유닛은 원격 광학 헤드를 통해 라이다 센서 신호를 수신하고, 원하는 거리 및 반사율을 시뮬레이션하기 위해 지연 및 감쇠를 추가한 다음, 신호를 센서로 다시 보냅니다. 라이다 센서의 위치를 지정하고 FOV를 커버하기 위해 코봇이 필요합니다. 테스트 설정은 공간 사용을 최소화하면서 테스트 커버리지를 최대화하기 위해 컴팩트하고 벤치탑 유형의 설정이 바람직합니다.

라이다 표적 시뮬레이션 솔루션

자동차 라이다 센서를 검증하려면 범위 정확도, 방위각 및 고도각 정확도, 시야에 대한 센서 테스트가 필요합니다. 콤팩트하고 표준화된 벤치 셋업을 갖춘 키사이트 라이다 타겟 시뮬레이션 솔루션은 3m에서 300m까지의 테스트 타겟 거리와 10%에서 94%까지의 표면 반사율을 시뮬레이션합니다. 이 솔루션은 키사이트 제조용 테스트 실행 자동화 소프트웨어로 지원되는 표준화 및 자동화를 통해 자동차 라이다 센서의 테스트, 검증 및 생산을 간소화하고 가속화합니다.

라이다 타겟 시뮬레이션 데모 보기

당사의 라이다 타겟 시뮬레이션 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?