위협 에뮬레이션을 통해 탐지 범위를 확인하는 방법

Threat Simulator
+ Threat Simulator

탐지 커버리지 지속적 검증

탐지 커버리지 검증을 위해서는 기업 전반에서 실제 공격자 행위를 제어된 방식으로 실행하여 보안 팀이 어떤 이벤트가 탐지되고 보고되었는지, 혹은 누락되었는지 확인할 수 있어야 합니다. 이 워크플로에서는 시뮬레이션된 전술, 기법, 절차를 예상되는 제어 대응에 매핑한 다음, 네트워크, 엔드포인트, 이메일 보안 계층 전반의 실제 결과와 비교하여 측정합니다. 목적은 도구 효율성에 대한 가정을 제거하고 제어가 구성된 대로 작동하고 있는지 보여주는 반복 가능한 증거로 대체하는 것입니다.

이 프로세스는 정기적인 평가 실행, 과거 결과 비교, 시간이 지남에 따라 보안 태세를 변화시키는 환경적 드리프트 식별을 기반으로 합니다. 또한 래더 다이어그램 뷰, 패킷 캡처 지원, SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리) 도구와의 통합을 활용하여 팀이 시뮬레이션된 공격 단계와 탐지 및 보고 동작을 상호 연관시킬 수 있도록 지원합니다. 이 접근 방식은 탐지 검증을 일회성 작업이 아닌 측정 가능한 엔지니어링 워크플로로 전환합니다.

탐지 범위 검증 솔루션

탐지 커버리지를 검증하려면 침해 및 공격 시뮬레이션을 반복적으로 실행하고, 여러 환경에서 제어 응답을 측정하며, 시간에 따른 결과를 비교할 수 있는 자동화된 방법이 필요합니다. Keysight Threat Simulator는 지속적인 보안 검증을 위해 설계된 클라우드 기반 침해 및 공격 시뮬레이션 플랫폼입니다. MITRE ATT&CK 기법과 위협 벡터의 다양화된 라이브러리를 제공하여 네트워크, 엔드포인트, 이메일 보안 제어를 검증하고, 널리 알려진 침해 및 지능형 지속 위협(APT)에 대한 전체 사이버 킬 체인(Cyber Kill Chain)을 지원하며, 시각적 래더 다이어그램 및 패킷 캡처 지원을 포함하고, SIEM 도구와 통합되며, 실행 가능한 조치 권장 사항을 생성하는 동시에 환경적 드리프트를 식별하도록 지원합니다.

탐지 커버리지 검증 솔루션 블록 다이어그램 보기

탐지 커버리지 검증 솔루션 블록 다이어그램 보기

탐지 커버리지 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?