API를 사용하여 주파수 스윕 목록을 전송하는 방법

전문 아날로그 신호 발생기
+ Expert 아날로그 신호 생성기

주파수 스윕 리스트 전송 및 검증

주파수 스윕 리스트 전송은 지원되는 인터페이스를 통해 호스트 컴퓨터와 신호 생성기 간의 통신 세션을 설정하는 것으로 시작됩니다. 설정에는 계측기, 호스트 애플리케이션, 적절한 통신 라이브러리, LAN(Local Area Network), USB(Universal Serial Bus) 또는 GPIB(General Purpose Interface Bus) 연결이 포함됩니다. API(Application Programming Interface)는 계측기 검색, 세션 열기, 데이터 교환을 위한 기능을 제공합니다. 엔지니어는 C 또는 COM(Component Object Model) 라이브러리를 사용하여 스윕 리스트 항목 시퀀스를 준비하고 연결된 계측기로 전송할 수 있습니다. 예시 워크플로는 주파수 및 관련 구성 값의 구조화된 리스트를 사용합니다. 특정 디바이스에 시퀀스를 적용하기 전에 계측기 고유의 명령 구문과 리스트 필드 해석을 해당 프로그래머 매뉴얼과 대조하여 확인해야 합니다.

연결이 설정되면 호스트 애플리케이션은 데이터 블록으로 주파수 스윕 리스트를 전송하고 수신된 포인트 수에 대한 확인을 요청합니다. 그런 다음 처리된 리스트를 검색하고 반환된 값을 원래 구성과 비교할 수 있습니다. 이 읽기 단계에서는 계측기가 물리적인 스윕을 실행했거나 측정 결과를 생성했다고 가정하지 않고 주파수 스윕 리스트 전송의 무결성을 확인합니다. 반복 가능한 워크플로는 리스트 준비, 전송, 포인트 수 검증, 읽기, 세션 정리를 별도의 작업으로 분리합니다. 통신 타임아웃 설정과 반환 코드는 전송 실패나 불완전한 교환을 식별하는 데 도움이 됩니다. 이진 블록 전송 함수가 데이터 페이로드를 처리하는 동안 호스트 소프트웨어는 반환된 콘텐츠 구문을 분석하고 예상되는 구조를 확인합니다. 지원되는 리스트 형식, 작동 모드 및 구성 매개변수에 대해서는 계측기의 프로그래머 매뉴얼이 기준이 됩니다.

주파수 스윕 목록 전송 솔루션

주파수 스윕 리스트를 전송하려면 호스트 애플리케이션, 지원되는 계측기 연결, 그리고 구조화된 구성 데이터를 보내고 검색하기 위한 소프트웨어 함수가 필요합니다. 키사이트 C 및 COM(Component Object Model) 통신 라이브러리는 LAN(Local Area Network), USB(Universal Serial Bus) 및 GPIB(General Purpose Interface Bus) 연결을 위한 API(Application Programming Interface)를 제공합니다. 이러한 라이브러리를 통해 계측기 검색, 세션 관리, 주파수 스윕 리스트 전송, 포인트 수 검증, 전송된 구성 데이터 읽기가 가능합니다. 엔지니어는 이러한 기능을 자동화된 RF(무선 주파수) 테스트 애플리케이션에 통합하여 주파수 스윕 구성을 준비하고, 미리 정의된 설정을 신호 생성기로 전송하며, 계측기가 예상 데이터를 수신했는지 확인할 수 있습니다. 키사이트 Expert 아날로그 신호 생성기를 소프트웨어 제어 테스트 환경에 통합할 수 있으므로, 엔지니어는 계측기 통신을 관리하고 반복적인 구성 작업을 간소화할 수 있습니다. 통신 타임아웃 제어, 오류 보고 및 연결 관리 기능은 반복되는 테스트 시퀀스 전반에서 문제 해결과 일관된 작동을 지원합니다. 계측기 고유의 구성 기능과 지원되는 데이터 형식은 해당 프로그래머 매뉴얼에 정의되어 있습니다.

주파수 스윕 리스트 전송 솔루션의 블록 다이어그램 보기

API를 사용하여 주파수 스윕 목록을 전송하는 방법 블록 다이어그램

주파수 스윕 리스트 전송 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?