의도하지 않은 섬 클리어링 시간을 테스트하는 방법

재생형 AC/계통 에뮬레이터
+ 재생형 AC / 그리드 에뮬레이터

아일랜딩 해제 시간 측정

IEEE 1547.1 안티 아일랜딩 테스트는 분산 전원(DER) 인버터, 그리드 에뮬레이터 및 공진 부하 간에 제어되는 작동 지점을 설정하는 것으로 시작됩니다. 시뮬레이션된 전력망에 연결이 개방되기 전에 잔류 그리드 전류가 최소화되도록 유효 전력과 무효 전력이 균형을 이룹니다. 테스트 시스템은 프로그래밍된 그리드 조건을 유지하면서 3상 전압, 전류, 주파수, 유효 전력, 무효 전력 및 위상 거동을 측정합니다. 아일랜드 전압과 주파수는 인버터 출력과 부하 임피던스 간의 상호 작용에 따라 달라지므로 정확한 저항, 인덕턴스 및 커패시턴스 거동이 필요합니다. 이러한 제어된 조건은 그리드 격리 직전에 정의된 전기적 상태를 유지하면서 DER 인버터 적합성 테스트를 위한 반복 가능한 의도하지 않은 아일랜딩 시나리오를 생성합니다. 초기 작동 지점은 또한 부하 튜닝 효과와 격리 이벤트 자체로 인한 변화를 구별하는 데 필요한 참조를 제공합니다.

작동 지점이 안정되면 그리드 연결이 열리고 측정 시스템은 격리부터 인버터 종료까지의 아일랜드 해제 시간을 기록합니다. 전환 과정 전반에 걸쳐 전압과 전류가 모니터링되므로 측정된 파형에서 종료 지점을 식별할 수 있습니다. 그런 다음 지정된 작동 조건과 부하 조정을 통해 절차를 반복하여 안티 아일랜딩 응답을 특성화할 수 있습니다. 자동화된 그리드 에뮬레이터 테스트는 그리드 조건, 공진 부하 거동, 아일랜드 전환, 전기 측정 및 해제 시간 계산을 반복 가능한 시퀀스로 조정합니다. 각 테스트 포인트에서 일관된 사전 아일랜드 조건을 유지하면 여러 실행 간에 종료 거동을 비교하고 아일랜드 부하의 변화가 측정된 해제 시간에 미치는 영향을 확인할 수 있습니다. 캡처된 파형과 타이밍 결과를 함께 검토하여 보고된 각 해제 시간이 인버터 종료의 동일한 전기적 정의에 해당함을 확인할 수도 있습니다.

섬 정리 시간 문제 해법

이 테스트에는 안정적인 사전 아일랜드 작동 지점, 제어된 그리드 격리, 그리고 전압, 전류, 주파수 및 종료 타이밍의 동기화된 측정이 필요합니다. 회생형 AC/그리드 에뮬레이터는 연결된 DER 장비의 그리드 에뮬레이터 테스트에 필요한 양방향 3상 전력 인터페이스를 제공합니다. 통합 전력 하드웨어-인-더-루프(Power Hardware-in-the-Loop) 기능은 수동으로 조정 가능한 별도의 수동 부하 뱅크에 의존하지 않고도 의도하지 않은 아일랜딩에 필요한 그리드 연결, 스위칭 이벤트, 측정 포인트 및 공진 부하 거동을 재현할 수 있습니다. 테스트 자동화는 IEEE 1547.1 안티 아일랜딩 테스트를 조정하고, 반복 가능한 초기 조건을 설정하며, 아일랜드 이벤트를 시작하고, 전기적 측정을 캡처하고, 아일랜드 해제 시간을 계산합니다. 결과 워크플로는 그리드 에뮬레이션, 부하 거동, 측정 수집 및 분석을 조정된 테스트 환경 내에 유지하면서 반복되는 실행과 다양한 아일랜드 조건에서 일관된 DER 인버터 적합성 측정을 지원합니다. 결과 검토는 캡처된 파형, 측정된 전기 조건, 계산된 타이밍을 결합하여 동일한 종료 기준으로 반복되는 이벤트를 비교할 수 있도록 합니다.

아일랜딩 해제 시간 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

의도하지 않은 섬 클리어링 시간 테스트

아일랜딩 해제 시간 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?