Como testar o tempo de limpeza não intencional de ilhas

AC regenerativo / Emulador de rede elétrica
+ AC regenerativo / Emulador de rede elétrica

Tempo de limpeza da Ilha Measure

Um teste anti-ilha conforme a norma IEEE 1547.1 começa com o estabelecimento de um ponto de operação controlado entre um inversor de recurso de energia distribuída (DER), um emulador de rede e uma carga ressonante. A potência ativa e reativa são equilibradas de modo a minimizar a corrente residual na rede antes que a conexão com a rede simulada seja interrompida. O sistema de teste mede a tensão trifásica, a corrente, a frequência, a potência ativa, a potência reativa e o comportamento das fases, mantendo a condição programada da rede. É necessário um comportamento resistivo, indutivo e capacitivo preciso, pois a tensão e a frequência da ilha dependem da interação entre a saída do inversor e a impedância da carga. Essas condições controladas criam cenários repetíveis de ilhamento não intencional para testes de conformidade de inversores de DER, mantendo um estado elétrico definido imediatamente antes do isolamento da rede. O ponto de operação inicial também fornece a referência necessária para distinguir os efeitos do ajuste da carga das mudanças causadas pelo próprio evento de isolamento.

Assim que o ponto de operação estiver estável, a conexão à rede é desligada e o sistema de medição registra o tempo de eliminação do modo ilha, desde o isolamento até o desligamento do inversor. A tensão e a corrente são monitoradas durante toda a transição, de modo que o ponto de desligamento possa ser identificado a partir das formas de onda medidas. O procedimento pode então ser repetido em condições operacionais especificadas e ajustes de carga para caracterizar a resposta anti-ilha. Os testes automatizados com emulador de rede coordenam a condição da rede, o comportamento da carga ressonante, a transição para o modo ilha, as medições elétricas e o cálculo do tempo de desligamento em uma sequência repetível. Manter condições pré-ilha consistentes em cada ponto de teste permite comparar o comportamento de desligamento em várias execuções e determinar como as mudanças na carga em modo ilha influenciam o tempo de desligamento medido. As formas de onda capturadas e os resultados de tempo também podem ser analisados em conjunto para confirmar que cada tempo de desligamento relatado corresponde à mesma definição elétrica de desligamento do inversor.

Solução do Teste de Tempo de Limpeza de Ilhas

O teste requer um ponto de operação pré-ilha estável, isolamento controlado da rede e medição sincronizada de tensão, corrente, frequência e tempo de desligamento. Um emulador regenerativo de CA/rede fornece a interface de potência trifásica bidirecional necessária para os testes com emulador de rede de equipamentos DER conectados. A funcionalidade integrada de Hardware-in-the-Loop de potência pode reproduzir a conexão à rede, o evento de comutação, os pontos de medição e o comportamento da carga ressonante necessários para o isolamento não intencional, sem depender de um banco separado de componentes passivos ajustáveis manualmente. A automação de testes coordena o teste anti-isolamento conforme a norma IEEE 1547.1, estabelece condições iniciais repetíveis, inicia o evento de isolamento, captura as medições elétricas e calcula o tempo de saída do modo de ilha. O fluxo de trabalho resultante oferece suporte a medições consistentes de conformidade dos inversores de DER em execuções repetidas e condições variáveis de ilhamento, mantendo a emulação da rede, o comportamento da carga, a aquisição de medições e a análise dentro de um ambiente de teste coordenado. A revisão dos resultados pode combinar formas de onda capturadas, condições elétricas medidas e tempos calculados, para que eventos repetidos possam ser comparados com os mesmos critérios de desligamento.

Veja o diagrama de blocos da solução para o teste de tempo de limpeza de ilhas

Teste do tempo de limpeza não intencional da ilha

Conheça os produtos da nossa solução “Island Clearing Time Test”

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?