회생 제동 전력 시스템 테스트 방법

Pro ATE 시스템 전원 공급기
+ Pro ATE 시스템 전원 공급기

회생 제동 중 전력 회생 측정

배터리 대면 직류(DC) 인터페이스에서의 회생 제동 테스트에는 2사분면 소스, 동기화된 전압 및 전류 수집, 그리고 모터 구동 및 제동을 통해 피시험 장치(DUT)를 작동시키는 모터-발전기 테스트 fixture가 필요합니다. 회생 전원 공급기를 DUT의 DC 인터페이스에 연결하고, 양의 소싱 및 음의 싱킹 전류 제한을 사용하여 전압 우선순위 작동을 구성합니다. 프로그래밍된 버스 전압을 설정하고, 보호 설정을 확인하며, 픽스처 컨트롤러를 사용하여 작동 시퀀스를 제어합니다. 모터 구동 중에는 소스가 DUT에 전류를 공급하고, 제동 중에는 전력 전자 장치를 통해 반환되는 전류를 흡수합니다. 각 이벤트는 소스의 전압, 전류 및 전력 포락선 내에서 유지해야 합니다. 작동 명령과 전기적 캡처를 시간 정렬하여 각 제동 구간의 시작과 끝을 식별합니다.

제동 에너지 회수의 경우, 소스에서 DUT로 흐르는 전류를 양(+), DUT에서 반환되는 전류를 음(-)으로 정의합니다. 동시 전압 및 전류 샘플에서 순간 전력을 계산한 다음, 각 제동 구간에 걸쳐 음의 전력 크기를 적분합니다. 회수된 전기 에너지, 피크 반환 전력, 피크 싱킹 전류, 최대 버스 전압, 그리고 지정된 전압 대역까지의 회복 시간을 기록합니다. 지정된 버스 전압, 제동 명령, 이벤트 지속 시간 및 반복률에 걸쳐 이를 반복합니다. 측정값을 임의의 보편적인 임계값이 아닌 DUT의 전기적 한계 및 승인된 테스트 프로필과 비교합니다. DC 인터페이스에서 회수된 에너지는 그리드로 반환되는 에너지와 분리해 둡니다. 기계적 변환 효율에는 추가적인 토크 및 속도 측정이 필요하며 이는 이 전기적 측정 범위를 벗어납니다.

회생 제동 전력 테스트 솔루션

테스트 픽스처가 모터 구동 및 제동 이벤트를 구동하는 동안 배터리 대면 직류(DC) 버스를 프로그래밍된 전압으로 유지하여 전기 전력 회수를 테스트합니다. Keysight Pro ATE 시스템 전원 공급기는 이 회생 제동 테스트 워크플로를 위해 DC 소스와 회생 전자 로드를 결합합니다. 선택된 모델의 작동 한계 내에서 연속 싱킹이 가능한 상태로 모터 구동 전류를 공급하고 반환되는 제동 전류를 싱크합니다. 회생 전원 공급기는 전압 우선순위 작동, 구성 가능한 소싱 및 싱킹 제한, 그리고 중단 없는 전류 방향 변경을 지원합니다. 동시 전압 및 전류 수집, 디지털화된 측정, 그리고 내장된 전력 및 에너지 계산은 제동 에너지 회수 분석을 지원합니다. 픽스처의 작동 시퀀스와 캡처를 조율하고 각 이벤트에 대해 반환된 전력, 회수된 에너지 및 버스 전압 변동을 평가합니다. 흡수된 에너지는 변환 손실에 따라 교류(AC) 그리드로 반환됩니다. 모터-발전기 픽스처, 제동 명령 및 기계적 측정은 전원 공급기와 별도로 유지됩니다.

회생 제동 전력 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

회생 제동 전력 시스템 테스트

당사의 회생 제동 전력 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

회생 제동 전력 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?