자동차 ECU 전력 성능을 테스트하는 방법

자동 범위 설정 벤치 전원 공급 장치
+ 오토레인지 벤치 전원 공급 장치

다양한 작동 조건에 대한 자동차 ECU 성능 테스트

자동차 전자 제어 장치(ECU)를 테스트하려면 복잡한 전압 과도 현상을 생성할 수 있는 오토레인지 전원 공급 장치가 필요합니다. 일반적으로 최신 차량에는 복잡하고 끊임없이 진화하는 자동차 시스템을 관리하기 위해 100개 이상의 ECU가 있을 수 있습니다. 최신 차량이 ECU에 더 많이 의존함에 따라 이러한 ECU는 엄격한 테스트를 거쳐야 합니다. ECU는 사용자에게 신뢰성과 안전성을 보장하기 위해 열악한 환경 조건 또는 높은 전기적 간섭이 있는 시스템 내에서 기능할 수 있어야 합니다.

제조업체는 ISO16750 및 ISO7637 자동차 전기 테스트 사양을 사용하여 차량이 배치된 후 실제 환경에서 예상되는 전기적 교란 내성 테스트 및 소진 테스트를 수행합니다. 오토레인지 벤치 DC 전원 공급 장치는 중요하며 엔지니어가 자동차 ISO 표준에서 파생된 복잡한 전압 과도 현상을 가져오거나 생성하여 자동차 ECU 성능에 대한 통찰력을 얻을 수 있도록 합니다.

자동차 ECU 성능 테스트 솔루션

자동차 ECU 전력 규정 준수를 충족하려면 다양한 전압 과도 파형을 테스트하기 위해 자동차 ISO 표준을 실행하는 전원 공급 장치 솔루션이 필요합니다. 키사이트 오토레인지 벤치탑 전원 공급 장치는 내부 ISO 사전 설정 파형과 최신 자동차 ISO 전압 과도 현상을 가져오고 모터 회생, 리셋 동작 및 순간 전압 강하와 같은 다양한 ISO16750 및 ISO7637 파형을 생성하는 기능을 제공합니다. 키사이트 전력 테스트 자동화 소프트웨어와 함께 사용하면 플랫폼은 사전 설정 파형을 구축하고 편집하는 데 유연성을 제공하여 더 복잡한 파형을 생성하고 자동차 테스트 애플리케이션을 넘어 테스트 범위를 넓힐 수 있습니다.

자동차 ECU 성능 테스트 데모 보기

당사의 자동차 ECU 성능 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?