mmWave 안테나 성능 테스트 방법

OTA 제조 챔버
+ OTA 제조 챔버

무선(OTA)으로 mmWave 안테나 동작 확인

밀리미터파 안테나 테스트는 안테나가 평가 중인 무선 주파수 인터페이스의 일부이기 때문에 무선(OTA) 경로가 필요합니다. 디바이스가 챔버 내부에 배치되는 동안 혼 안테나가 디바이스와 외부 측정 플랫폼 간의 송수신 경로를 설정합니다.

조절 가능한 안테나 위치를 통해 디바이스 안테나 동작을 확인할 때 측정 지오메트리를 변경할 수 있습니다. 통합된 무선 주파수 스위치가 측정 경로를 선택하며, 밀리미터파 무선 헤드를 혼 안테나 연결부에 가깝게 배치하여 계측기와 챔버 간의 추가 경로 길이를 제한합니다.

mmWave 안테나 테스트 솔루션

디바이스를 챔버에 넣고 하나 이상의 제어된 무선(OTA) 경로를 통해 동작을 측정하여 안테나 검사를 수행합니다. F9681A는 위치를 조절할 수 있는 4개의 혼 안테나를 제공하므로 디바이스 주변에 다양한 측정 경로를 설정할 수 있습니다. 통합 스위치는 RF 라우팅을 단순화하며, 챔버에는 혼 안테나 연결부 근처에 M1740A mmWave 트랜시버를 위한 장착 공간이 포함되어 있어 경로 손실을 줄입니다. E6681A EXM-WB 또는 E7515B UXM 5G 플랫폼은 관련 테스트 인터페이스를 제공할 수 있습니다. 컴팩트한 설정을 통해 생산 라인, 수리 벤치, 일반 벤치 설정에서 안테나 동작 검사를 지원합니다.

mmWave 안테나 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

mmWave 안테나 성능 테스트

mmWave 안테나 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

mmWave 안테나 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?