대량 생산 PCBA 테스트 방법

회로 내 테스터
+ 인서킷 테스터

대규모 병렬 보드 테스트 시스템을 사용한 테스트

대량 생산 보드 테스트에는 작업자가 여러 보드를 테스트할 수 있도록 하는 PCB(인쇄 회로 기판) 패널화 기술과 병렬 테스트 시스템이 필요합니다. 이 기술은 더 작고 덜 복잡한 보드를 관리 가능한 패널 크기에 맞춰 비용 효율성을 높이고 로딩 시간과 테스트 시간을 크게 단축합니다. 또한 대규모 병렬 테스트를 통해 여러 보드를 동시에 테스트할 수 있습니다.

이를 통해 추가 지그, 테스트 작업자 및 작업 공간의 필요성이 줄어들어 궁극적으로 비용을 절감하고 생산 확장성을 향상시킵니다. 인서킷 테스트(ICT) 외에도 제조업체는 플래시 프로그래밍을 수행하기 위해 읽기/쓰기 기능이 있는 인시스템 프로그래밍이 필요합니다. 이 시스템은 또한 다양한 테스트 요구 사항을 충족하고 높은 생산량을 유지하기 위해 기능 테스트 장비 및 전력 시스템의 통합을 지원해야 합니다.

대량 PCBA 테스트 솔루션

대량 PCBA(인쇄 회로 기판 어셈블리) 테스트에는 높은 생산량을 따라잡기 위해 ICT, 플래시 프로그래밍 및 기능 테스트를 수행할 수 있는 테스트 시스템이 필요합니다. 키사이트의 대규모 병렬 보드 테스트 시스템은 유연한 확장성과 구성을 제공하고 다양한 PCB 레이아웃의 테스트 효율성을 극대화하며 여러(최대 20개 보드) DUT(테스트 대상 장치)를 동시에 테스트할 수 있도록 함으로써 대량 생산 및 테스트의 과제를 해결합니다. 이 시스템은 또한 부품 테스트를 위해 무전원 및 벡터리스 테스트를 수행할 수 있습니다. 테스트 시스템 데이터를 키사이트 제조 공정 소프트웨어에 공급함으로써 제조업체는 기능 테스트 실패 및 불량 문제의 근본 원인을 식별하기 위한 실행 가능한 인사이트를 얻을 수 있으며, 이는 효율성 향상으로 이어집니다.

대량 PCBA 테스트 데모 보기

당사의 대량 PCBA 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?