회로 내 테스터
+ 인서킷 테스터

실시간 실행 가능한 인사이트로 제조 운영 개선

제조 운영을 개선하기 위해 제조업체는 실시간 고급 분석 및 실행 가능한 인사이트를 필요로 합니다. 분석 결과를 통합하고 일관된 보고서로 취합하는 과정은 상당한 시간과 노력이 필요합니다. 과거에는 데이터가 추적성에 유용했지만, 이제는 분석을 위한 귀중한 도구이며, 격차를 해소하고 운영을 개선하기 위한 실질적인 조치가 필요합니다. 인더스트리 4.0으로의 전환은 제조 현장이 효율성 개선을 통해 경쟁력을 유지하도록 요구합니다. 제조업체는 격차를 해소하고 생산 프로세스를 개선하며, 다운타임을 줄이고, 자원 활용을 최적화하며, 더 맞춤화된 제품과 서비스를 제공하기 위한 구체적인 조치를 취해야 합니다.

인더스트리 4.0으로의 전환은 빅데이터 분석을 수행하고 제조업체의 프로세스에 대한 실시간 인사이트를 제공할 수 있는 강력한 제조 운영 소프트웨어를 필요로 합니다. 이 소프트웨어는 데이터 정규화 및 최적화, 실시간 모니터링, 고급 분석을 처리하고 머신러닝 기능을 제공할 수 있어야 합니다. 또한 이 소프트웨어는 분석 보고서 생성을 위해 사용하기 쉬워야 하며, 이를 통해 기술자와 엔지니어는 문제 해결 및 생산성 향상을 위한 예방 조치와 같은 부가가치 작업을 수행할 수 있습니다.

제조 운영 및 보고 솔루션

최대한의 생산 처리량을 달성하려면 제조 운영 및 보고 솔루션이 필요합니다. 키사이트 제조 운영 및 보고 솔루션은 제조 프로세스, 테스트 및 장비 데이터와 같은 빅데이터에서 추출된 정보를 사용하여 제조업체에 실시간 고급 분석을 제공하는 강력한 솔루션입니다. 내장된 자동 모니터링 알고리즘을 사용하여 이 솔루션은 이상 발생 시 실시간으로 실행 가능한 경고를 트리거하여 제조업체가 불량 품질 비용(COPQ)을 줄이고 전반적인 장비 효율성(OEE)을 개선할 수 있도록 합니다. 쉬운 보고서 생성 기능을 통해 엔지니어는 차트를 이미지, CSV 또는 PDF 파일로 다운로드할 수 있으며, 사용자 정의 계산을 위한 원시 데이터를 제공합니다.

제조 운영 분석 데모 보기

당사의 제조 운영 및 보고 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?