동기화된 멀티스코프 랙을 사용하여 A&D 하위 시스템을 테스트하는 방법

필수 오실로스코프
+ 필수 오실로스코프

분산된 하위 시스템 응답 간의 상관관계 분석

항공우주 및 방위(A&D) 하위 시스템을 테스트하려면 항공전자 장비, 레이더 제어, 통신 및 전자 테스트 어셈블리 전반에 걸쳐 타이밍이 중요한 여러 신호를 포착해야 합니다. 엔지니어들은 동일한 테스트 이벤트 동안 제어 명령, 전원 레일, 타이밍 신호 및 하위 시스템 출력이 어떻게 상호작용하는지 관찰해야 합니다. 이러한 신호를 별도의 계측기로 측정할 경우, 타임베이스 정렬 및 트리거 타이밍의 차이로 인해 이벤트의 순서를 파악하거나 예기치 않은 동작의 원인을 식별하기 어려울 수 있습니다. 일부 A&D 시스템은 MIL-STD 1553 및 ARINC 429와 같은 통신 프로토콜을 사용하기도 하는데, 이 경우 엔지니어들은 디코딩된 버스 활동을 주변의 아날로그 신호와 연관 지어야 합니다. 동기화된 멀티스코프 측정 방식은 복잡한 서브시스템 전반에 걸친 이러한 상호작용을 조사하는 데 필요한 채널 커버리지와 타이밍 컨텍스트를 제공합니다.

이 테스트를 수행하려면 공유된 10 MHz 기준 클럭을 통해 연결된 여러 대의 오실로스코프와, 분산된 측정 지점 전반의 신호를 캡처하기 위한 동기화된 트리거링이 필요합니다. 엔지니어들은 동기화된 시스템 전반에 걸쳐 공통 타임베이스를 유지하면서 제어, 전원, 타이밍 및 출력 파형을 획득하도록 계측기를 구성합니다. 항공우주 및 방위 산업용 분석 소프트웨어를 사용하면 개별 오실로스코프에서 MIL-STD 1553 및 ARINC 429 트리거링과 분석을 수행할 수 있어, 엔지니어들은 관련 아날로그 신호와 함께 프로토콜 활동을 검토할 수 있습니다. 기기 간 데스키우(deskew) 기능은 획득 경로 간의 타이밍 차이를 보정하여 측정 결과를 보다 일관성 있게 비교할 수 있도록 돕습니다. 이러한 접근 방식을 통해 엔지니어들은 시스템 검증 과정에서 하위 시스템의 동작을 조사하고, 타이밍 관련 문제를 추적하며, 통신 이벤트를 여러 측정 지점의 전기적 응답과 연관 지을 수 있습니다.

동기화된 A&D 하위 시스템 테스트 솔루션

항공우주 및 방위 산업 분야의 서브시스템을 테스트하려면, 기기 간 타이밍 관계를 유지하면서 여러 아날로그 신호를 동시에 캡처할 수 있는 동기화된 오실로스코프가 필요합니다. 키사이트 에센셜(Essential) 오실로스코프는 14비트 아날로그-디지털 변환기(ADC)를 통해 높은 신호 무결성을 제공하며, 1U 랙 공간당 4개의 아날로그 채널을 지원하는 콤팩트한 랙 마운트형 디자인을 갖추고 있습니다. 1U Essential 오실로스코프는 10 MHz 기준 클럭과 조정된 트리거링을 공유하며, 기기 간 데스키우(deskew) 기능을 통해 동기화된 시스템 전반에 걸쳐 측정값을 정렬할 수 있습니다.

엔지니어들은 필요한 채널 수에 따라 오실로스코프의 대수를 조정하여, 랙 공간을 최소화하면서도 동기화된 신호 분석 범위를 확대할 수 있습니다. 패시브 프로브는 제어, 전원 및 타이밍 신호를 캡처하는 반면, 차동 프로브는 통신 신호 및 기타 차동 인터페이스를 측정합니다. 항공우주 및 방위 산업용 분석 소프트웨어를 통해 MIL-STD 1553 및 ARINC 429 트리거링과 분석이 가능하므로, 엔지니어들은 프로토콜 활동과 하위 시스템의 응답을 상호 연관 지어 분석할 수 있습니다. 내장 오실로스코프 인터페이스는 외부 디스플레이를 통한 파형 획득 및 분석을 지원하며, 원격 조작 기능은 랙 기반 테스트를 간소화합니다. 이러한 기능들을 종합적으로 활용함으로써 엔지니어들은 소형 자동화 테스트 장비(ATE)를 사용하여 타이밍이 중요한 이벤트를 조사하고 복잡한 항공우주 및 방위 산업용 하위 시스템을 검증할 수 있습니다.

동기화된 A&D 서브시스템 테스트 솔루션 데모 보기

당사의 동기화된 A&D 서브시스템 테스트 솔루션에 포함된 제품을 살펴보세요

리소스 및 인사이트 알아보기

동기화된 A&D 하위 시스템 테스트를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?