항공우주 및 방위 시스템에서 레이더 펄스를 특성 분석하는 방법

HD3 시리즈 오실로스코프
+ HD3 시리즈 오실로스코프

항공우주 및 방위 시스템에서 레이더 펄스 특성 검증

항공우주 및 방위 레이더 시스템은 일반적으로 펄스 폭, 펄스 반복 주기, 엔벨로프 형태 및 펄스 내 변조 동작을 측정하여 검증됩니다. 많은 레이더 방출이 범용 오실로스코프의 직접 입력 범위를 벗어나는 주파수에서 발생하므로, 엔지니어는 캡처 및 분석 전에 RF 신호를 중간 주파수로 하향 변환하는 경우가 많습니다.

이러한 IF 기반 워크플로우에서 하향 변환 체인을 통한 신호 충실도 유지는 매우 중요합니다. 저노이즈, 딥 메모리 및 유연한 분석 도구를 갖춘 고해상도 오실로스코프는 엔지니어가 반복적인 펄스 트레인을 캡처하고, 적절할 때 평균화를 적용하며, 미묘한 타이밍, 진폭 및 변조 세부 사항을 더 높은 신뢰도로 검사하는 데 도움이 됩니다.

레이더 펄스 특성 분석 솔루션

레이더 펄스 검증은 종종 외부 하향 변환 후 정확한 IF 캡처에 따라 달라집니다. 키사이트 Essential 벤치탑 오실로스코프는 14비트 분해능, 저노이즈 획득, 딥 메모리, FFT 기능, 세그먼트 메모리 및 주파수 응답 분석을 결합하여 항공우주 및 방위 검증 워크플로우에서 엔지니어가 펄스 타이밍, 진폭 동작 및 펄스 내 변조 세부 사항을 특성화하는 데 도움을 줍니다. 높은 수직 분해능은 기존의 저해상도 오실로스코프로는 감지하기 어려운 미묘한 펄스 특성에 대한 가시성을 향상시킵니다. 반복적인 펄스 트레인의 경우, 평균화는 유효 동적 범위를 더욱 향상시켜 레이더 펄스 캡처 및 검증 작업 전반에 걸쳐 타이밍, 스펙트럼 콘텐츠 및 변조 동작을 보다 확실하게 분석할 수 있도록 합니다.

당사의 레이더 펄스 특성화 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?