신호 분석기
+ 신호 분석기

노이즈 지수 분석기를 이용한 노이즈 소스 이해

RF 회로 또는 장치의 노이즈 플로어를 측정하고 관리하는 것은 최적의 신호 대 잡음비(SNR)를 보장하는 효과적인 방법입니다. 노이즈는 전기 회로의 근본적인 측면이며 열 발생으로 인해 발생합니다. 노이즈의 원인을 이해하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 열 잡음, 샷 잡음 또는 간섭 잡음은 RF 제품 성능을 예측하는 핵심 매개변수이며 비트 오류율(BER), 대기 시간 및 처리량에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

DUT(테스트 대상 장치)의 노이즈 피규어는 신호가 DUT를 통과할 때 SNR이 저하되는 정도를 나타냅니다. 노이즈 피규어는 노이즈 피규어 분석기를 사용하여 측정되며, 가장 기본적인 형태는 정확한 전력 검출기가 있는 수신기와 노이즈 소스에 전력을 공급하는 회로로 구성됩니다. 노이즈 피규어 분석기는 초과 노이즈 비율(ENR) 입력을 제공하고 튜닝된 주파수에 해당하는 결과 노이즈 피규어 값을 표시합니다. 내부적으로 노이즈 피규어 분석기는 Y-팩터 방법을 사용하여 노이즈 피규어를 계산합니다.

SNR 측정 솔루션

최적의 신호 대 잡음비(SNR)를 달성하려면 디바이스의 잡음 플로어 측정 및 관리가 필요합니다. 키사이트 NFA X-시리즈 잡음 지수 분석기, 키사이트 PXIe 벡터 신호 분석기 및 키사이트 SNS 시리즈 잡음원은 함께 작동하여 높은 정확도와 속도로 SNR을 측정하는 솔루션을 제공합니다. 키사이트 TestExec SL 소프트웨어를 통합하여 제조 환경에서 테스트를 자동화하여 효율성과 품질을 향상시킬 수 있습니다.

SNR 측정 데모 보기

SNR 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?