배터리 노화 시간을 줄이는 방법

모듈형 배터리 테스트 솔루션
+ 모듈형 배터리 테스트 솔루션

셀 노화 시간 단축

기존 배터리 노화 워크플로우는 새로 형성된 리튬 이온 셀이 자가 방전 요구 사항을 충족하는지 평가하기 위해 일반적으로 ΔOCV(개방 회로 전압 변화) 측정에 의존합니다. 이 방법은 간단하고 널리 채택되지만, 의미 있는 전압 드리프트를 관찰하려면 종종 며칠에 걸쳐 긴 휴지 기간이 필요합니다. 이러한 장기간은 재공품 재고를 증가시키고, 귀중한 온도 제어 작업 공간을 차지하며, 대량 생산 환경에서 상당한 병목 현상을 유발합니다.

대안적인 전위차 측정 방식은 시간 경과에 따른 전압 강하를 기다리는 대신 내부 자가 방전 전류를 직접 측정하여 이러한 한계를 해결합니다. 제어된 전압 조건을 강제하고 모니터링함으로써 이 방법은 일반적으로 몇 시간 내에 훨씬 빠른 안정화를 가능하게 하여 비정상 셀을 조기에 감지할 수 있도록 합니다. 결과적으로 제조업체는 셀 품질 및 장기 성능에 대한 정확한 평가를 유지하면서 노화 시간을 단축하고 처리량을 개선하며 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

자방전 및 노화 현상 저감 솔루션

배터리 노화 시간을 줄이려면 셀의 개방 회로 조건에서 정밀한 전압 제어를 유지하면서 낮은 수준의 자가 방전 전류를 정확하게 감지할 수 있는 측정 시스템이 필요합니다. 키사이트의 모듈형 배터리 테스트 솔루션은 고정밀 DC 소싱 및 민감한 전류 측정을 사용하여 내부 누설 전류를 직접 측정하는 정전위 방식으로 기존의 ΔOCV 기반 방식을 대체합니다. 셀을 개방 회로 전압으로 유지하고 마이크로암페어 수준 전류를 모니터링함으로써, 이 통합 솔루션은 비정상적인 자가 방전 동작을 며칠이 아닌 몇 시간 내에 신속하게 식별할 수 있도록 합니다. 이러한 기능들을 통해 제조업체는 노화 지연을 최소화하고, 재공품 재고를 줄이며, 처리량을 향상시키는 동시에 대량 생산 환경에서 셀 품질에 대한 신뢰할 수 있는 스크리닝을 유지할 수 있습니다.

자가 방전 노화 감소 솔루션의 블록 다이어그램 보기

배터리 노화 시간 단축 방법 - 블록 다이어그램

배터리 노화 시간 단축 방법 - 블록 다이어그램

자가 방전 스크리닝 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?