고출력 PHIL 안티아일랜딩 테스트 수행 방법

재생형 AC/계통 에뮬레이터
+ 재생형 AC / 그리드 에뮬레이터

PHIL 아이슬랜딩 방지 테스트 규모

고출력 PHIL(Power Hardware-in-the-Loop) 반독립운전 테스트는 물리적 분산형 에너지 자원(DER) 인버터를 에뮬레이션된 계통 연결 및 공진형 독립운전 부하와 결합합니다. PHIL(Power Hardware-in-the-Loop) 기술은 실시간 전기 시뮬레이션과 양방향 전력 인터페이스를 사용하여 테스트 중 계통 및 부하의 동작을 재현합니다. 회생형 계통 에뮬레이터는 인버터 테스트에 필요한 전기 인터페이스를 제공하는 동시에 유효전력과 무효전력을 공급 및 흡수할 수 있습니다. 통합 측정 기능을 통해 인버터가 제어된 계통 조건에서 작동할 때 전압, 전류, 주파수, 유효 전력, 무효 전력 및 위상각을 측정합니다. 계통 에뮬레이션, 공진 부하 동작 및 전기적 측정을 결합함으로써, 이 테스트 환경은 별도의 고출력 수동 RLC 부하 뱅크 없이도 재현 가능한 반독립운전 조건을 지원합니다.

각 아일랜드 테스트를 수행하기 전에, 필요한 공진 부하 조건을 설정하기 위해 인버터 작동점 주변에서 유효전력과 무효전력을 균형 있게 조정합니다. 통합된 공진 RLC 자동 튜닝 기능을 통해 물리적 저항, 인덕턴스 및 용량을 수동으로 조정하지 않고도 적절한 부하 구성을 파악할 수 있습니다. 그런 다음 에뮬레이션된 계통 연결을 차단함으로써, 엔지니어들은 아일랜드가 형성되는 과정에서 인버터의 전기적 응답을 관찰할 수 있습니다. 회생 운전은 흡수된 유효 전력을 외부 저항 부하를 통해 테스트 전력을 모두 소모하는 대신 시설 공급망으로 되돌려줍니다. PHIL 기반의 아이솔딩 방지 테스트 자동화 기능은 IEEE 1547.1 테스트 절차의 반복 가능한 실행을 지원하며, 전기적 측정값과 기록된 결과는 계통 분리 중 인버터의 동작을 명확하게 파악할 수 있게 해줍니다. 엔지니어는 일관된 테스트 구성과 측정 기준을 사용하여 선택한 작동 조건 전반에 걸친 응답을 비교할 수 있습니다.

고출력 PHIL 안티아일랜딩 테스트 솔루션

고출력 PHIL(Powered Hybrid Isolation Load) 안티아일랜딩 테스트를 수행하려면, 인버터와 유효전력 및 무효전력을 교환하면서 모델링된 계통 및 공진 부하 동작을 재현할 수 있는 양방향 AC 전력 인터페이스가 필요합니다. 키사이트의 회생형 AC/계통 에뮬레이터는 통합된 PHIL 기술과 공진 RLC 자동 튜닝 기능을 결합하여, 별도의 고출력 수동형 RLC 부하 뱅크 없이도 제어된 아일랜드 상태를 구축합니다. 이 재생형 전력 아키텍처는 양방향 에너지 흐름을 지원하며, 사용 가능한 병렬 구성을 통해 더 큰 규모의 인버터 애플리케이션에 필요한 시스템 전력을 확장할 수 있습니다. PHIL 기반 안티아일랜딩 테스트 자동화는 반복 가능한 IEEE 1547.1 테스트 실행, 자동화된 데이터 형식 지정 및 보고서 생성을 지원합니다. 엔지니어는 기록된 전기 측정값과 테스트 결과를 활용하여 선택한 작동 조건 전반에 걸쳐 인버터 응답 및 클리어링 타임 거동을 평가할 수 있습니다. 이러한 통합적인 접근 방식은 수동 부하 조정을 줄여주며, 인버터 전력 요구 사항 및 테스트 조건이 변경될 때도 일관된 안티아일랜딩 테스트를 지원합니다.

고출력 PHIL 안티아일랜딩 테스트 솔루션의 블록 다이어그램 보기

고출력 PHIL 안티아일랜딩 테스트 수행 방법

당사의 고출력 PHIL 안티아일랜딩 테스트 솔루션의 제품을 살펴보세요

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?