Come eseguire test anti-islanding ad alta potenza su PHIL

Elettrificatore rigenerativo CA / Emulatore di rete
+ AC rigenerativo / Emulatore di rete

Test anti-islanding su scala PHIL

Un test anti-islanding PHIL ad alta potenza combina un inverter fisico di una risorsa energetica distribuita (DER) con una connessione di rete emulata e un carico di isola risonante. La tecnologia Power Hardware-in-the-Loop (PHIL) utilizza una simulazione elettrica in tempo reale e un’interfaccia di potenza bidirezionale per riprodurre il comportamento della rete e del carico durante i test. L’emulatore di rete rigenerativo è in grado di erogare e assorbire potenza attiva e reattiva, fornendo al contempo l’interfaccia elettrica necessaria per i test sugli inverter. Le misurazioni integrate rilevano tensione, corrente, frequenza, potenza attiva, potenza reattiva e angolo di fase mentre l’inverter opera in condizioni di rete controllate. Combinando l’emulazione della rete, il comportamento del carico risonante e le misurazioni elettriche, l’ambiente di prova garantisce condizioni anti-islanding ripetibili senza richiedere banchi di carico RLC passivi ad alta potenza separati.

Prima di ogni evento di isola, la potenza attiva e reattiva vengono bilanciate attorno al punto di funzionamento dell’inverter per stabilire le condizioni di carico risonante richieste. L’autotuning risonante RLC integrato aiuta a identificare la configurazione di carico appropriata senza dover regolare manualmente resistenza, induttanza e capacità fisiche. La connessione alla rete emulata viene quindi interrotta, consentendo agli ingegneri di osservare la risposta elettrica dell’inverter man mano che si forma l’isola. Il funzionamento rigenerativo reimmette la potenza attiva assorbita nella rete dell’impianto, anziché dissipare l’intera potenza di prova attraverso carichi resistivi esterni. L’automazione dei test anti-islanding basata su PHIL supporta l’esecuzione ripetibile delle procedure di prova IEEE 1547.1, mentre le misurazioni elettriche e i risultati registrati forniscono visibilità sul comportamento dell’inverter durante l’isolamento dalla rete. Gli ingegneri possono confrontare le risposte nelle diverse condizioni operative selezionate utilizzando configurazioni di prova e criteri di misurazione coerenti.

Soluzione di test anti-islanding PHIL ad alta potenza

I test anti-islanding PHIL ad alta potenza richiedono un'interfaccia di alimentazione CA bidirezionale in grado di riprodurre il comportamento modellato della rete e del carico risonante, scambiando al contempo potenza attiva e reattiva con l'inverter. Gli emulatori CA/rete rigenerativi di Keysight combinano la tecnologia PHIL integrata con l'autotuning RLC risonante per creare condizioni di isola controllate senza ricorrere a banchi di carico RLC passivi ad alta potenza separati. L’architettura di potenza rigenerativa supporta il flusso bidirezionale di energia, mentre le configurazioni parallele disponibili estendono la potenza del sistema per applicazioni con inverter di maggiori dimensioni. L’automazione dei test anti-islanding basata su PHIL supporta l’esecuzione ripetibile dei test secondo lo standard IEEE 1547.1, la formattazione automatica dei dati e la generazione di report. Gli ingegneri possono utilizzare le misurazioni elettriche registrate e i risultati dei test per valutare la risposta dell’inverter e il comportamento relativo al tempo di disconnessione in diverse condizioni operative selezionate. Questo approccio coordinato riduce la necessità di regolazioni manuali del carico e garantisce la coerenza dei test anti-islanding al variare dei requisiti di potenza dell’inverter e delle condizioni di prova.

Vedi lo schema a blocchi della soluzione di test anti-islanding PHIL ad alta potenza

Come eseguire test anti-islanding ad alta potenza su PHIL

Scopri i prodotti della nostra soluzione di test anti-islanding PHIL ad alta potenza

Casi d'uso correlati

contattaci logo

Mettetevi in contatto con uno dei nostri esperti

Avete bisogno di aiuto per trovare la soluzione giusta per voi?