고정밀 저수준 무선 주파수 전력 측정 수행 방법

파워 미터 및 액세서리
+ 전력 측정기 및 액세서리

저레벨 전력 신호 측정

저레벨 무선 주파수 전력 신호를 측정하는 것은 측정 시스템의 노이즈 플로어에 신호가 근접하기 때문에 상당한 어려움을 야기합니다. 낮은 전력 레벨에서는 열 잡음, 장비 잡음 지수 및 환경 간섭의 영향이 측정을 지배하여 불확실성을 증가시키고 반복성을 감소시킬 수 있습니다. 서미스터 기반 센서는 파형 의존성이 거의 없는 진정한 평균 전력 측정을 제공하지만, 신중한 사용이 필요합니다.

엔지니어와 과학자는 반사 손실을 줄이고, 케이블 감쇠를 최소화하며, 안정적인 환경 조건을 보장하기 위해 임피던스 매칭을 최적화해야 합니다. 평균화 기법은 신호 대 잡음비를 개선하기 위해 자주 사용되며, 대역폭 제어는 잡음 기여를 제한하는 데 도움이 됩니다. 정확한 저레벨 측정은 수신기 감도 테스트, 잡음 지수 검증 및 정밀 기기 교정과 같은 애플리케이션에서 매우 중요합니다.

저전력 측정 솔루션

고정밀 저레벨 전력 측정을 수행하려면 측정 시스템 내의 모든 잡음원과 시스템 오차를 최소화해야 합니다. 엔지니어는 고품질 커넥터를 사용하고 케이블 손실을 최소화하여 저잡음 신호 경로를 확보하는 것부터 시작해야 합니다. 서미스터 기반 전력 센서는 열 변환을 통해 높은 감도와 진정한 평균 전력 측정을 제공하므로, 파형 특성에 대한 의존성이 최소화된 매우 낮은 신호 레벨을 감지하는 데 적합합니다. 반면 정밀 전력계는 고해상도 판독 및 비율 측정 기능을 통해 노이즈 플로어 근처의 작은 전력 변화를 해결할 수 있습니다. 적절한 임피던스 매칭은 저레벨 신호에서 더욱 중요해지는 불일치 불확실성을 줄이는 데 필수적입니다. 신호 평균화 및 더 긴 시간 간격에 걸친 통합과 같은 측정 기법은 유효 신호 대 잡음비를 개선하는 데 사용되며, 대역폭 제한을 적용하여 대역 외 신호로 인한 잡음 기여를 줄일 수 있습니다. 열 안정성은 매우 중요합니다. 작은 온도 변화라도 민감한 센서에 측정 가능한 오차를 유발할 수 있기 때문입니다. 측정 정확도를 검증하기 위해 반복성을 평가하고 통계적 불확실성을 정량화하기 위해 반복 측정이 수행됩니다. 자동화된 데이터 수집 시스템은 일관된 평균화, 정밀한 타이밍 제어 및 효율적인 데이터 분석을 가능하게 하여 이 프로세스를 향상시키고, 고정밀 애플리케이션에서 저레벨 무선 주파수 신호의 신뢰할 수 있고 반복 가능한 측정을 보장합니다.

저레벨 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

고정밀 저수준 무선 주파수 전력 측정 수행 방법 블록 다이어그램

당사의 저레벨 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?