고장 지점까지의 거리 측정 방법

FieldFox 분석기
+ FieldFox 핸드형 분석기

케이블 결함 즉시 파악

동축 케이블, 커넥터 및 안테나 급전선을 포함한 RF 전송 경로의 결함은 반사, 삽입 손실 및 임피던스 불일치를 유발하여 시스템 성능을 크게 저하시킬 수 있습니다. 느슨하거나 부식된 커넥터, 물 침투, 케이블 변형 및 제조 결함과 같은 일반적인 문제는 신호 전파를 방해하는 불연속성을 생성합니다. 이러한 손상은 신호 전력 감소, 전압 정재파비(VSWR) 증가 및 전반적인 시스템 효율 저하로 이어집니다. 설치된 시스템에서 이러한 결함의 정확한 위치를 식별하는 것은 기존 문제 해결 방법으로는 어렵고, 종종 시간이 많이 소요되는 검사 또는 시스템 분해가 필요합니다.

고장 거리 측정(DTF) 테스트는 주파수 도메인 반사 측정을 거리 기반 정보로 변환하여 전송선에서 임피던스 불연속성을 찾는 강력한 기술을 제공합니다. 벡터 네트워크 분석기 측정에서 파생된 시간 도메인 분석을 사용하여 엔지니어는 거리에 따른 반사를 시각화하고 결함 위치를 정확하게 파악할 수 있습니다. 이를 통해 손상된 케이블, 커넥터 결함 또는 임피던스 불일치와 같은 문제를 신속하게 식별할 수 있습니다. 현장 엔지니어는 설치된 시스템에서 이러한 측정을 직접 수행하여 문제 해결 효율성을 높이고 다운타임을 줄이며 무선 통신 네트워크에서 최적의 성능을 보장할 수 있습니다.

결함까지의 거리 기반 케이블 결함 위치 파악 솔루션

이 솔루션은 내장된 시간 도메인 분석 기능을 갖춘 핸드형 RF 네트워크 분석기를 사용하여 정밀한 고장 거리 측정(DTF) 테스트를 가능하게 합니다. 이 장비는 넓은 주파수 범위에서 교정된 반사 측정을 수행하고 역 푸리에 변환 기술을 적용하여 주파수 도메인 데이터를 거리 도메인 결과로 변환합니다. 이를 통해 엔지니어는 높은 공간 해상도와 측정 정확도로 케이블을 따라 결함 위치에 해당하는 피크로 임피던스 불연속성을 시각화할 수 있습니다. 선택 가능한 속도 계수, 마커 기반 거리 판독 및 게이팅 기능과 같은 고급 기능은 전송 경로 내 특정 섹션의 정확한 결함 위치 파악 및 분리를 가능하게 합니다. 엔지니어는 여러 결함을 신속하게 식별하고, 커넥터 및 케이블 문제를 구별하며, 반사 크기를 기반으로 심각도를 평가할 수 있습니다. 휴대형 배터리 구동 설계는 시스템 분해 없이 현장 RF 케이블 진단을 지원하여 무선 및 RF 통신 시스템에서 더 빠른 문제 해결, 개선된 유지보수 워크플로우 및 가동 시간 증가를 가능하게 합니다.

케이블 및 안테나 라인 스윕 측정 데모 비디오 보기

DTF 케이블 결함 위치 파악 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?