S-파라미터를 사용하여 RF 소자를 특성 분석하는 방법

FieldFox 분석기
+ FieldFox 핸드형 분석기

FieldFox로 RF 부품 특성화

FieldFox 핸드형 분석기를 사용한 무선 주파수(RF) 부품 특성화는 피시험 장비를 분석기의 테스트 포트에 연결하고 보정된 측정 기준 평면을 설정하는 것으로 시작됩니다. 필요한 주파수 범위, 소스 전력, 중간 주파수 대역폭 및 측정 포인트를 구성한 다음, 장비를 연결하기 전에 적절한 보정을 수행합니다. 2포트 네트워크 측정의 경우, 분석기는 스윕된 RF 자극을 인가하고 입사, 반사 및 투과 신호를 측정합니다. 결과 S-파라미터 측정은 S11 입력 반사, S21 순방향 투과, S12 역방향 투과 및 S22 출력 반사를 사용하여 장비를 특성화합니다. 엔지니어는 벤치에서 작업하거나 피시험 장비 바로 앞에서 필터, 케이블, 안테나, 증폭기 및 기타 RF 및 마이크로웨이브 부품에 이러한 측정을 사용할 수 있습니다.

RF 부품 특성화 중에 FieldFox는 선택한 주파수 범위를 스윕하고 RF 네트워크 분석에 필요한 크기 및 위상 관계를 측정합니다. 순방향 투과 측정은 삽입 손실 또는 이득을 특성화하고, 반사 측정은 반사 손실 및 임피던스 동작을 특성화합니다. 역방향 투과 및 출력 반사는 완전한 2포트 특성화에 필요한 네 가지 S-파라미터를 완성합니다. 측정 결과는 로그 크기, 위상 및 스미스 차트 디스플레이와 같은 형식으로 볼 수 있으며, 마커를 사용하여 관심 주파수 및 응답 특성을 검사할 수 있습니다. 휴대형 벡터 네트워크 분석기 워크플로를 통해 엔지니어는 피시험 장비를 기존 실험실 설정으로 옮기지 않고도 설치된 RF 부품, 케이블, 안테나 및기타 장비 가까운 곳에서 보정된 측정을 수행할 수 있습니다.

FieldFox S-파라미터 측정 솔루션

필요한 기준 평면에서 FieldFox 핸드형 분석기를 보정하고, RF 부품을 연결하고, 장비의 작동 주파수 범위에 걸쳐 스윕하여 측정을 수행합니다. FieldFox는 휴대형 계측기에서 S-파라미터 측정에 필요한 벡터 네트워크 분석기 기능을 제공하여 벤치 또는 현장에서 직접 RF 부품 특성화를 지원합니다. 2포트 측정은 입력 반사, 순방향 투과, 역방향 투과 및 출력 반사를 평가하기 위해 S11, S21, S12 및 S22를 제공합니다. 엔지니어는 이러한 결과를 사용하여 RF 네트워크 분석 워크플로의 일부로 삽입 손실, 반사 손실, 이득, 매칭 및 주파수 응답을 검사할 수 있습니다. 보정은 피시험 장비가 특성화되기 전에 측정 기준 평면을 설정하고 체계적인 측정 오차를 줄입니다. 크기, 위상, 스미스 차트 및 마커 기반 뷰는 단일 핸드형 플랫폼을 사용하여 보정된 2포트 네트워크 측정에 필요한 측정 정보를 제공합니다.

FieldFox 벡터 네트워크 분석 데모 시청

FieldFox S-파라미터 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?