서브-THz 소자 테스트에서 도파관 전력을 측정하는 방법

웨이브가이드 전력 센서
+ 도파관 파워 센서

D-대역 주파수 전반의 성능 특성 분석

서브테라헤르츠(Sub-THz) 소자 개발을 위해서는 엔지니어가 기존 동축 인터페이스를 더 이상 실용적으로 사용할 수 없는 주파수에서 도파관 연결 소스, 디바이스 및 측정 경로를 통해 전달되는 전력을 검증해야 합니다. 증폭기, 주파수 승수, 소스 및 기타 고주파 소자와 같은 소자는 가용 전력이 주파수 및 디바이스 작동 조건에 따라 달라질 수 있는 D-대역 주파수 전반에서 특성을 분석할 수 있습니다. 도파관 측정면의 전력을 정확하게 파악하면 엔지니어가 적절한 자극 레벨을 설정하고, 소자 출력을 평가하며, 고주파 테스트 경로의 다른 곳에서 발생하는 변화와 디바이스 동작을 구분할 수 있습니다.

측정 구성에는 호환되는 파워 미터 및 소자 또는 테스트 중인 소자에 연결된 D-대역 도파관 파워 센서가 포함됩니다. 엔지니어는 평균 전력을 획득하기 전에 원하는 도파관 기준면을 설정하고, 적절한 도파관 연결을 만들고, 측정 주파수를 구성하고, 센서의 교정 정보를 적용합니다. 그런 다음 주파수나 디바이스 작동 조건이 변경됨에 따라 측정을 반복하여 테스트 시퀀스 전반의 가용 전력을 특성화할 수 있습니다. 이를 통해 서브테라헤르츠 주파수에서의 연구, 소자 개발 및 기능 특성화를 위한 직접적인 도파관 기반 전력 측정 워크플로를 제공합니다.

서브-테라헤르츠 도파관 전력 측정 솔루션

서브테라헤르츠 소자 테스트에는 도파관 기준면에서의 직접 전력 측정을 통합하여 각 디바이스 작동 조건과 연관된 실제 RF 전력을 설정할 수 있습니다. 도파관 파워 센서는 D-대역 테스트 인터페이스에 연결되며 인가된 밀리미터파 에너지를 호환되는 파워 미터로 처리되는 측정값으로 변환합니다. 엔지니어는 소스 또는 디바이스가 필요한 테스트 조건을 거칠 때 측정 주파수를 입력하고 센서의 교정 정보를 사용하여 보정된 평균 전력 판독값을 얻습니다. 도파관 파워 센서는 110~170 GHz 대역의 측정을 지원하므로 동일한 도파관 센서 구성을 D-대역 소자 특성화 전반에 걸쳐 사용할 수 있습니다. 엔지니어는 디바이스를 연결하기 전에 소스 전력을 측정하고, 증폭 또는 주파수 변환 후 소자 출력을 검증하며, 주파수 또는 작동 조건이 변경됨에 따라 가용 전력을 비교할 수 있습니다. 이러한 측정을 특성화 워크플로에 통합하면 고주파 측정 인터페이스를 기존 동축 연결로 변환하지 않고도 서브테라헤르츠 소자를 평가할 수 있는 정량적 전력 기준을 제공합니다.

Sub-THz 도파관 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

서브-THz 소자 테스트에서 도파관 전력을 측정하는 방법

당사의 Sub-THz 도파관 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?