여러 안테나 출력에 걸친 동기 전력을 측정하는 방법

최대 및 평균 전력 센서
+ 피크 및 평균 파워 센서

다중 안테나 전력 측정 동기화

다중 안테나 무선 주파수(RF) 송신기를 사용하는 엔지니어는 동일한 작동 조건에서 여러 출력 채널 간의 전력 거동을 평가해야 합니다. 채널을 순차적으로 측정하면 송신기 출력이 시간에 따라 변경되거나 채널이 동기화된 변조 신호를 전송할 때 신호를 비교하기 어려울 수 있습니다. 동기식 measurements는 안테나 경로 전체에 전력이 분산되는 방식을 평가하기 위한 공통 타이밍 기준을 제공하여, 엔지니어가 동일한 전송 간격 동안 채널 거동을 비교할 수 있도록 합니다. 이는 다중 입력 다중 출력(MIMO) 송신기 및 안테나 출력 간의 상대적 전력 거동이 전체 시스템 성능에 기여하는 기타 다채널 RF 시스템에 특히 유용합니다.

측정 구성은 안테나 출력 경로에 연결된 피크 및 평균 전력 센서와 호환되는 다채널 전력 측정 장비를 사용합니다. 엔지니어는 공통 측정 타이밍 기준을 설정하고 동일한 전송 조건에서 필수 채널로부터 전력을 획득합니다. 그런 다음 안테나 출력 간에 피크, 평균 또는 시간 게이트(time-gated) 측정을 비교하여 채널 간 전력 차이를 식별하고, 출력 일관성을 검증하고, 예기치 않은 변동을 조사할 수 있습니다. 동기식 수집은 동적 다채널 송신기를 특성화할 때 서로 다른 시간에 독립적으로 수집된 측정값보다 더 의미 있는 비교를 제공합니다.

동기식 다중 채널 RF 전력 측정 솔루션

동기식 다채널 전력 특성화에는 측정 결과가 전송된 신호의 동일한 부분을 나타내도록 측정 채널이 조정된 수집 타이밍을 공유해야 합니다. 엔지니어는 피크 및 평균 전력 센서를 필요한 RF 출력에 연결하고, 공통 트리거 또는 타이밍 기준을 사용하여 채널에서 측정을 획득하도록 측정 시스템을 구성합니다. 시간 게이트 측정은 정의된 전송 간격을 격리할 수 있으며, 피크 및 평균 측정은 각 안테나 경로가 전달하는 전력에 대한 보완적인 뷰를 제공합니다. 그런 다음 동기화된 채널의 결과를 비교하여 출력 균형을 평가하고, 채널 간 변동을 식별하고, 반복되는 작동 조건 동안 일관된 송신기 거동을 검증할 수 있습니다. 단일 측정기로 측정할 수 있는 것보다 더 많은 안테나 출력이 포함된 시스템의 경우, 추가 동기화된 측정 채널을 사용하여 측정 아키텍처를 확장할 수 있습니다. 이 워크플로는 동시 전력 거동이 개별 출력에서 순차적으로 수집된 측정값보다 더 중요한 다중 안테나 송신기 개발 및 시스템 검증을 지원합니다.

동기식 다채널 RF 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

여러 안테나 출력에 걸친 동기 전력을 측정하는 방법

동기식 다채널 RF 전력 측정 솔루션용 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?