외부 장비 없이 현장에서 RF 전력을 측정하는 방법

휴대용 RF 전력계
+ 핸드형 RF 전력 파워 미터

휴대형 RF 전력 측정

현장에서 무선 주파수(RF) 전력을 측정하려면 별도의 전력 센서, 벤치탑 장비 또는 외부 전원에 의존하지 않고도 정확한 평균 전력 판독값을 제공할 수 있는 휴대형 측정 설정이 필요합니다. 설치, 유지보수, 문제 해결 및 현장 검증을 수행하는 엔지니어는 실험실 장비를 배치하기 어려운 장소에서 작업하는 경우가 많습니다. 센서와 디스플레이가 통합된 핸드형 전력 미터를 사용하면 무선 주파수 신호를 측정 장비에 직접 연결할 수 있어 테스트 현장에 필요한 부품 수가 줄어듭니다. 또한 배터리 구동 방식을 통해 교류 전원을 사용할 수 없거나 불편한 환경에서도 측정이 가능합니다.

측정을 수행하기 전에 엔지니어는 예상되는 신호 주파수와 전력 레벨을 확인하고, 무선 주파수 소스 또는 피시험 장치를 연결한 후 적절한 측정 조건을 설정합니다. 내부 전력 기준은 테스트 전 자체 교정을 지원하므로, 별도의 외부 교정 소스 없이도 일관된 측정 기준을 확립하는 데 도움이 됩니다. 그런 다음 엔지니어는 장비 디스플레이에서 평균 전력을 직접 관찰하고, 컴팩트한 측정 구성을 사용하여 설치된 무선 주파수 장비, 송신기 및 기타 현장 접근 가능한 신호 경로 전반에서 측정을 수행할 수 있습니다.

휴대용 RF 전력 측정 솔루션

동일한 측정 플랫폼 내에서 무선 주파수 전력 검출, 측정 처리, 디스플레이, 배터리 구동 및 내부 전력 기준을 결합하여 단일 휴대형 장비로 현장 측정을 수행할 수 있습니다. 엔지니어는 신호를 통합 측정 입력에 직접 연결하고, 내부 기준을 사용하여 자체 교정을 수행하며, 별도의 계기 및 센서 구성을 조합할 필요 없이 로컬에서 평균 전력 결과 값을 확인할 수 있습니다. 휴대형 아키텍처를 통해 측정 장소 이동 시 필요한 장비와 상호 연결을 줄일 수 있으며, 배터리 구동 기능을 통해 실험실 전원이 없는 곳에서도 테스트를 지원할 수 있습니다. 휴대성과 빠른 설정이 중요한 무선 주파수 시스템의 설치, 유지보수, 문제 해결 및 검증 과정에서 측정 결과를 활용할 수 있습니다. 또한 USB 연결을 통해 외부에 컴퓨터가 있는 경우 컴퓨터 제어 동작 및 데이터 수집을 위한 경로를 제공하며, 장비 자체만 필요로 하는 측정의 경우 독립형 작동을 계속해서 사용할 수 있습니다. 이 워크플로우를 통해 엔지니어는 현장 테스트 포인트 간 이동, 측정 조건 설정, 전력 판독값 획득, 그리고 소형 측정 설정으로 무선 주파수 성능 문서화를 수행할 수 있습니다.

휴대형 RF 전력 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

외부 장비 없이 현장에서 RF 전력을 측정하는 방법 – 블록 다이어그램

휴대형 RF 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?