Wie man die HF-Leistung im Feld ohne externe Geräte misst

Hand-HF-Leistungsmesser
+ Hand-HF-Leistungsmesser

Tragbare HF-Leistungsmessungen

Die Messung von Hochfrequenzleistung (HF-Leistung) im Feld erfordert ein tragbares Messgerät, das präzise Durchschnittswerte liefert, ohne auf einen separaten Leistungssensor, ein Tischgerät oder eine externe Stromquelle angewiesen zu sein. Techniker, die Installationen, Wartungsarbeiten, Fehlersuche und Feldprüfungen durchführen, arbeiten häufig an Orten, an denen der Einsatz von Laborgeräten unpraktisch ist. Ein Handleistungsmessgerät mit integriertem Sensor und Display ermöglicht den direkten Anschluss des Hochfrequenzsignals an das Messgerät und reduziert so die Anzahl der benötigten Komponenten am Messort. Der Batteriebetrieb unterstützt zudem Messungen dort, wo Wechselstrom nicht verfügbar oder unpraktisch ist.

Vor der Messung überprüfen die Ingenieure die erwartete Signalfrequenz und -leistung, schließen die Hochfrequenzquelle bzw. das zu testende Gerät an und stellen die geeigneten Messbedingungen ein. Eine interne Leistungsreferenz ermöglicht die Selbstkalibrierung vor dem Test und trägt so zur Festlegung einer konsistenten Messbasis bei, ohne dass eine separate externe Kalibrierquelle erforderlich ist. Anschließend können die Ingenieure die durchschnittliche Leistung direkt auf dem Display des Messgeräts ablesen und Messungen an installierten Hochfrequenzgeräten, Sendern und anderen im Feld zugänglichen Signalwegen mit einer kompakten Messkonfiguration durchführen.

Tragbare HF-Leistungsmesslösung

Feldmessungen lassen sich mit einem einzigen Handgerät durchführen, indem Hochfrequenz-Leistungserfassung, Messdatenverarbeitung, Anzeige, Akkubetrieb und eine interne Leistungsreferenz in einer einzigen Messplattform vereint werden. Ingenieure schließen das Signal direkt an den integrierten Messeingang an, führen eine Selbstkalibrierung mithilfe der internen Referenz durch und können die durchschnittlichen Leistungswerte lokal ablesen, ohne eine separate Messgerät- und Sensorkonfiguration aufbauen zu müssen. Die handliche Bauweise reduziert den Geräte- und Verbindungsaufwand beim Wechsel zwischen Messorten, während der Akkubetrieb Messungen außerhalb des Labornetzes ermöglicht. Die Messergebnisse können bei Installation, Wartung, Fehlersuche und Verifizierung von Hochfrequenzsystemen eingesetzt werden, wo Mobilität und schnelle Einrichtung wichtig sind. Die USB-Verbindung ermöglicht zudem die computergesteuerte Bedienung und Datenerfassung, wenn ein externer Computer verfügbar ist. Der Standalone-Betrieb ist weiterhin für Messungen möglich, die nur das Gerät selbst erfordern. Dieser Workflow ermöglicht es Ingenieuren, mit einem kompakten Messaufbau zwischen verschiedenen Feldmesspunkten zu wechseln, die Messbedingungen festzulegen, Leistungswerte zu erfassen und die Hochfrequenzleistung zu dokumentieren.

Siehe Blockdiagramm der tragbaren HF-Leistungsmesslösung

Blockdiagramm zur Messung der HF-Leistung im Feld ohne externe Geräte

Entdecken Sie Produkte in unserer tragbaren HF-Leistungsmesslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?