RF 시스템에서 위상 잡음을 측정하는 방법

프로 신호 분석기
+ Pro 신호 분석기

고정밀 위상 잡음 측정

위상 잡음은 신호 순도, 스펙트럼 효율성 및 전반적인 시스템 성능에 직접적인 영향을 미치므로 RF 및 마이크로파 설계에서 중요한 성능 파라미터입니다. 과도한 위상 잡음은 변조 정확도를 저하시키고, 비트 오류율을 증가시키며, 시스템이 원하는 신호를 잡음에서 분리하는 능력을 감소시켜 궁극적으로 레이더, 위성 통신 및 고급 무선 네트워크와 같은 까다로운 애플리케이션에서 성능을 제한합니다. 이러한 영향은 링크 신뢰성부터 감지 정확도에 이르기까지 모든 것에 영향을 미칠 수 있으므로 엔지니어는 실제 작동 조건에서 발진기 및 신시사이저 동작에 대한 완전한 이해를 얻기 위해 넓은 범위의 오프셋 주파수에서 위상 잡음을 특성화해야 합니다.

정확하고 반복 가능한 측정 접근 방식은 엔지니어가 주요 잡음 기여 요소를 식별하고, 설계 절충안을 평가하며, 발진기 아키텍처를 최적화하고, 엄격한 시스템 요구 사항에 대해 성능을 검증하는 데 도움을 줍니다. 고성능 신호 분석기를 활용하고 모범 사례 측정 기술을 적용함으로써 팀은 개발 및 검증 워크플로우 전반에 걸쳐 감도를 개선하고, 불확실성을 줄이며, 일관된 결과를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 엔지니어는 측정된 성능을 설계 기대치와 더 잘 연관시키고, 잡음 관련 문제를 보다 효율적으로 해결하며, RF 및 마이크로파 시스템 최적화 중에 더 많은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

고정밀 위상 잡음 측정 솔루션

위상 잡음 테스트는 엔지니어가 발진기 및 신시사이저 성능을 완전히 평가할 수 있도록 넓은 범위의 오프셋 주파수에서 캐리어 대비 잡음 전력을 측정해야 합니다. 낮은 장비 잡음과 높은 동적 범위를 갖춘 측정 설정은 까다로운 RF 및 마이크로파 애플리케이션에서 근접 및 원거리 위상 잡음을 정확하게 특성화하고, 성능 한계를 식별하며, 신호 순도를 검증하는 데 필수적입니다. 키사이트 Pro 벤치탑 신호 분석기는 개발 및 검증 환경 전반에 걸쳐 정밀한 위상 잡음 분석에 필요한 감도와 동적 범위를 제공하여 이 워크플로우를 지원합니다. 모범 사례 측정 기술과 결합하면 불확실성을 줄이고, 반복성을 개선하며, 보다 일관된 결과를 생성하여 엔지니어가 잡음 관련 문제를 보다 효율적으로 해결하고 고성능 RF 시스템을 위한 더 나은 정보에 입각한 설계 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

위상 잡음 측정 테스트 솔루션 시연 보기

고정밀 위상 노이즈 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?