UWB 장치의 도달각 측정 방법

신호 분석기
+ 신호 분석기

정밀한 시간 측정을 사용한 UWB 디바이스 검증

초광대역(UWB) 디바이스를 검증하려면 광대역 신호를 생성하고 분석하여 송수신 기능을 확인해야 합니다. 신호의 도착 각도(AoA)를 정확하게 계산하면 정밀한 위치 지정에 의존하는 애플리케이션의 적절한 기능을 보장합니다. AoA 측정은 테스트 중인 디바이스(DUT)가 신호 소스의 올바른 방향을 보고하는지 검증합니다. 대상 노드의 위치와 관련하여 각 각도는 어레이 안테나에 신호가 도착하는 시간 차이로 변환됩니다.

UWB 디바이스의 고속 펄스 주파수 AoA를 검증하려면 엔지니어는 테스트 채널 중 하나에서 전파 지연을 시뮬레이션하기 위해 고정밀 지연 라인을 사용해야 합니다. AoA 측정은 RF 연결 솔루션 또는 OTA(Over-the-Air) 테스트 환경(OTA 테스트 챔버 필요)을 사용하여 수행할 수 있습니다. 이 테스트 시스템에는 벡터 트랜시버와 신호 생성 및 분석 소프트웨어가 필요합니다.

UWB 도착각(AoA) 테스트 솔루션

UWB 디바이스를 검증하려면 PHY RF 성능, AoA 및 비행 시간과 같은 측정이 필요합니다. AoA 측정은 정확한 위치 지정을 보장하기 위해 DUT가 위상차를 기반으로 신호 각도를 올바르게 측정하는지 확인합니다. 키사이트 자동화 테스트 솔루션은 M9415A VXT PXI 벡터 트랜시버, PathWave 벡터 신호 분석, X-시리즈 측정 애플리케이션 및 PathWave 신호 발생으로 구성됩니다. 이 솔루션은 설계 엔지니어가 주파수, 시간 및 진폭 도메인 분석뿐만 아니라 안테나 특성화 및 시스템 레벨 테스트를 포함한 다양한 UWB 측정을 수행할 수 있도록 합니다. 이 테스트 솔루션은 범용 VXT 트랜시버 플랫폼을 사용하여 AoA를 매핑하는 고급 OTA 접근 방식을 사용합니다.

UWB AoA 테스트 데모 보기

UWB AoA 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?