믹서에서 LO 누설을 검증하는 방법

필수 신호 분석기
+ Essential 신호 분석기

국부 발진기(LO) 누설을 정밀하게 감지

LO 누설 및 반송파 피드스루는 RF 믹서에서 중요한 성능 문제로, 시스템 동적 범위에 직접적인 영향을 미치고, 원치 않는 간섭을 증가시키며, 스펙트럼 순도를 저하시킬 수 있습니다. 이러한 원치 않는 신호는 종종 매우 낮은 레벨에서 노이즈 플로어에 가깝게 나타나므로, 신중한 측정 설정 없이는 정확하게 감지하기 어렵습니다. RF 시스템이 더욱 까다로워지고 성능 마진이 줄어들면서, 엔지니어는 믹서 동작을 검증하고 다운스트림 시스템 손상을 방지하기 위해 누설 신호를 식별하고 평가할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법이 필요합니다.

분해능 대역폭, 전치 증폭기 사용 및 노이즈 플로어 확장과 같은 스펙트럼 분석기 감도 설정을 최적화함으로써 엔지니어는 낮은 레벨의 누설 및 피드스루 신호를 감지하고 정량화하는 능력을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 측정 접근 방식은 믹서 절연 성능의 보다 정확한 검증을 지원하고, 실제 디바이스 동작을 측정 한계와 구별하는 데 도움을 주며, RF 문제 해결 및 설계 검증 워크플로에 대한 더 큰 신뢰를 제공합니다. 반복 가능한 설정과 모범 사례 분석 기술을 통해 팀은 더 일관된 결과를 생성하고 전반적인 RF 시스템 무결성을 강화할 수 있습니다.

정확한 LO 누설 검증 솔루션

LO 누설 및 반송파 피드스루 테스트에는 분석기 한계와 실제 믹서 동작을 구별할 수 있는 충분한 감도로 노이즈 플로어 근처의 매우 낮은 레벨 신호를 드러낼 수 있는 측정 설정이 필요합니다. 키사이트 Essential 신호 분석기는 분해능 대역폭, 감쇠 및 전치 증폭기 이득을 최적화하는 데 필요한 제어 기능을 제공하여 이 워크플로를 지원하며, 엔지니어가 감도를 향상시키고 표시되는 평균 노이즈 레벨을 낮춰 약한 스퓨리어스 성분을 더 쉽게 감지할 수 있도록 돕습니다. 애플리케이션 노트에 설명된 모범 사례 기술과 결합될 때, 이 접근 방식은 보다 정확한 믹서 특성화, LO 절연 및 반송파 억제 성능의 강력한 검증, 그리고 RF 설계 검증 및 문제 해결 워크플로에 대한 더 큰 신뢰를 가능하게 합니다.

정확한 LO 누설 검증 솔루션의 블록 다이어그램

믹서에서 LO 누설을 검증하는 방법 - 블록 다이어그램

당사의 정확한 LO 누설 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

당사의 LO 누설 전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?