Come testare l'angolo di arrivo dei dispositivi UWB

Analizzatore di segnale
+ Analizzatore di segnale

Convalida dei dispositivi UWB mediante misure temporali precise

La convalida dei dispositivi a banda ultralarga (UWB) richiede la generazione e l'analisi di segnali a banda larga per confermarne le capacità di trasmissione e ricezione. Il calcolo accurato dell'angolo di arrivo del segnale (AoA) garantisce il corretto funzionamento delle applicazioni che si basano su un posizionamento preciso. La misura dell'AoA convalida che il dispositivo sotto test (DUT) riporti la direzione corretta della sorgente del segnale. In relazione alla posizione del nodo di destinazione, ogni angolo si traduce in una differenza di tempo tra l'arrivo dei segnali alle antenne dell'array.

Per convalidare l'AoA della frequenza d'impulso ad alta velocità del dispositivo UWB, gli ingegneri devono utilizzare una linea di ritardo ad alta precisione per simulare il ritardo di propagazione in uno dei canali di prova. Possono eseguire le misure di AoA utilizzando una soluzione collegata a RF o un ambiente di test over-the-air (OTA), che richiede una camera di test OTA. Il sistema di test richiede un ricetrasmettitore vettoriale e un software di generazione e analisi del segnale.

Soluzione di test UWB AoA

La validazione dei dispositivi UWB richiede misure quali le prestazioni PHY RF, l'AoA e il tempo di volo. La misura dell'AoA verifica che il DUT misuri correttamente l'angolo del segnale in base alla differenza di fase per garantire un posizionamento preciso. La soluzione di test automatizzata di Keysight è composta dal ricetrasmettitore vettoriale M9415A VXT PXI, dall'analisi del segnale vettoriale PathWave, dall'applicazione di misura X-Series e dalla generazione del segnale PathWave. La soluzione consente ai progettisti di eseguire una serie di misure UWB, tra cui l'analisi nel dominio della frequenza, del tempo e dell'ampiezza, nonché la caratterizzazione dell'antenna e il collaudo a livello di sistema. La soluzione di test utilizza un approccio OTA avanzato per mappare l'AoA utilizzando la sua piattaforma ricetrasmittente VXT di uso generale.

Guarda la demo del test UWB AoA

Esplorate i prodotti della nostra soluzione di test UWB AoA

Casi d'uso correlati

contattaci logo

Mettetevi in Contattaci con uno dei nostri esperti

Avete bisogno di aiuto per trovare la soluzione giusta per voi?