RF 수신기 감도를 향상시키는 방법

Pro XG7 아날로그 신호 발생기
+ Pro XG7 아날로그 신호 발생기

소스 유발 측정 오차 줄이기

수신기 감도 테스트는 저레벨 무선 주파수 자극을 사용하여 탐지 임계값 근처의 수신기 응답을 평가합니다. 이 설정에는 일반적으로 스펙트럼이 순수한 신호 발생기, 보정된 감쇠, 케이블 연결, 그리고 복조, 오류율 또는 최소 검출 가능 신호 확인을 위한 수신기 측정 경로가 포함됩니다.

신호 소스는 필요한 반송파 주파수, 출력 레벨, 변조 조건으로 구성된 후 수신기 임계값 쪽으로 단계를 높여갑니다. 낮은 위상 잡음, 낮은 잔류 주파수 변조, 줄어든 스펙트럼 외 성분은 소스로 인해 발생하는 아티팩트를 제한하여 엔지니어가 제어된 자극 조건 하에서 약한 신호의 수신기 동작을 평가할 수 있도록 돕습니다.

정밀한 RF 수신기 테스트 솔루션

수신기 감도 테스트에는 안정적인 주파수, 제어된 출력 레벨, 낮은 원치 않는 스펙트럼 콘텐츠를 갖춘 저레벨 무선 주파수 자극이 필요합니다. 이 솔루션은 스펙트럼이 순수한 신호 발생기를 사용하여 약신호 수신기 검증 중 소스로 인한 영향을 줄입니다. 엔지니어는 반송파 주파수, 진폭, 변조, 감쇠 조건을 구성한 다음, 복조 품질, 오류율 동작 또는 최소 검출 가능 신호를 모니터링하면서 수신기 임계값을 향해 자극을 단계적으로 조절할 수 있습니다. 이 설정은 감도 한계 근처에서 수신기 응답을 평가할 때 위상 잡음, 잔류 주파수 변조, 스펙트럼 외 성분 및 진폭 불안정성으로 인한 불확실성을 줄이는 데 도움이 됩니다.

저잡음 RF 신호 생성 데모 보기

클린 RF 수신기 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

클린 RF 수신기 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?