교정 실험실을 위한 계측 등급 기준물을 구축하는 방법

Pro XG7 아날로그 신호 발생기
+ Pro XG7 아날로그 신호 발생기

클린 RF 기준 확립

RF 기준 확립은 특성화하려는 동작 수준보다 잔류 손상이 충분히 낮은 제어된 신호를 생성하는 것으로 시작됩니다. 이 설정에는 RF 신호 발생기와 테스트 중인 파라미터에 적합한 측정 계측기가 필요합니다. 해당 신호를 측정 기준로 사용하기 전에 위상 잡음, 진폭 변조(AM) 잡음, 광대역 잡음, 고조파, 비고조파 스퍼리어스 신호, RF 레벨 측면에서 소스의 기여도를 평가하십시오.

필요한 반송파 주파수와 출력 레벨을 설정하고, 적절하게 교정된 신호 경로를 통해 소스를 연결한 후, 피시험 장치나 계측기에 사용된 것과 동일한 조건에서 기준을 특성화합니다. 기준이 평가 중인 동작을 불필요하게 가리지 않도록 예상 측정 범위와 소스의 잔류 잡음 및 왜곡을 비교하십시오. 레벨이 측정의 일부인 경우, 전달된 RF 파워를 제어하고 교정 절차에서 측정 경로를 고려해야 합니다.

계측 등급 RF 기준 용액

교정 및 특성화 측정을 위해 제어되는 소스를 사용하여 RF 기준을 설정합니다. 깨끗하고 안정적인 출력은 신호 소스로 인한 원치 않는 영향을 최소화하면서 계측기나 피시험 장치를 평가할 수 있는 기준을 제공합니다. 이를 통해 엔지니어는 소스 관련 효과와 측정 시스템 또는 피시험 장치(DUT)의 동작을 구분할 수 있습니다. 또한 SCPI를 사용하여 소스를 자동화된 교정 워크플로에 통합할 수 있으므로 RF 기준 조건을 일관되게 구성하고 반복할 수 있습니다. 이는 개발 및 계측 워크플로 전반에서 제어된 측정을 지원하는 동시에 RF 소스로 인해 발생하는 변동성과 불확실성을 줄이는 데 도움을 줍니다.

계량형 RF 기준 솔루션 블록 다이어그램 보기

교정 실험실을 위한 계측 등급 기준물 설정 방법 블록 다이어그램

계량형 RF 기준 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?