다중 채널 RF 위상 정렬 보정 방법

전문 벡터 신호 발생기
+ Expert 벡터 신호 발생기

다중 무선 주파수(RF) 채널에서 위상 교정

최신 위상 배열, MIMO 및 기타 다중 채널 RF 시스템은 정확한 빔 스티어링, 건설적인 신호 결합 및 신뢰할 수 있는 시스템 수준 성능을 달성하기 위해 채널 간 상대 위상을 정밀하게 제어해야 합니다. 신호 소스는 확정적이고 반복 가능한 위상 관계를 제공할 수 있지만, RF 경로, 이득 스테이지 및 감쇠 설정이 변경됨에 따라 이러한 위상 오프셋은 주파수 및 전력에 따라 달라지는 경우가 많습니다. 이러한 변화는 불연속성과 비선형 위상 동작을 유발할 수 있으며, 이를 수정하지 않으면 교정 정확도가 저하되고 채널 코히어런스가 저하되며 궁극적으로 고급 다중 채널 아키텍처의 성능이 제한됩니다.

위상 교정 가능 모드(PCM)는 전력 및 주파수 범위에 걸쳐 위상 동작을 안정화하고 사용자 정의 위상 보정 테이블을 적용하여 잔류 오프셋을 보상함으로써 엔지니어가 이러한 문제를 해결하도록 돕습니다. 정의된 작동 영역에 걸쳐 교정된 위상 값을 보간함으로써 엔지니어는 더 높은 정확도와 반복성으로 채널 간 일관된 거의 0에 가까운 위상 정렬을 유지할 수 있습니다. 이를 통해 빔포밍, 레이더 및 고급 RF 검증 워크플로우를 위한 보다 신뢰할 수 있는 다중 채널 신호 합성을 가능하게 하며, 동시에 교정 복잡성을 줄이고 광범위한 테스트 조건에서 시스템 성능에 대한 신뢰도를 향상시킵니다.

다중 채널 위상 보정 솔루션

다채널 위상 정합을 위해서는 엔지니어가 주파수 및 전력 변화에 걸쳐 상대 위상을 안정화해야 하므로, 보정과 테스트 전반에 걸쳐 채널 간 코어런스(coherence)를 유지할 수 있습니다. 키사이트 Expert 벡터 신호 생성기 위상 보정 가능 모드(PCM)는 사용자 정의 보정 테이블을 적용하고 주파수에 따른 선형 위상 응답과 전력에 따른 정적 위상 거동을 활용하여 이 워크플로우를 지원합니다. 이를 통해 보정을 단순화하는 동시에 복잡한 다채널 환경 전반에서 정확하고 반복 가능한 위상 정합을 매우 높은 수준으로 유지할 수 있습니다. 이 기능은 빔포밍, 레이더, 고급 RF 시스템 검증에서 특히 유용하며, 정밀한 위상 일관성이 시스템 성능, 측정 무결성 및 결과에 대한 신뢰도에 직접적인 영향을 미칩니다.
효과적인 RF 보정은 측정 작업에 적합한 방법에서 시작됩니다. 다채널 위상 정합을 위해 의도된 주파수 및 전력 범위에 걸쳐 기준에 대한 각 채널의 위상을 측정한 후, 해당 측정값을 사용하여 위상 보정값을 정의하십시오. 이득 및 감쇄 설정의 변화를 포함하여 대표적인 작동 조건에서 보정된 정합 상태를 확인합니다. 보정 전에 장비가 열 평형 상태에 도달하도록 하고, 케이블 연결을 일관되게 유지하며, 설정이나 온도의 변화가 측정된 응답에 영향을 미칠 경우 다시 보정하십시오. 이러한 관행은 테스트 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 채널 정합을 유지하는 데 도움이 됩니다.

키사이트 다중 채널 위상 교정 모드 솔루션 시연 시청

당사의 다채널 위상 교정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

다중 채널 위상 교정을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?