저위상잡음 국본파 대체를 통한 레이더 시스템 감도 향상 방법

Pro XG7 아날로그 신호 발생기
+ Pro XG7 아날로그 신호 발생기

LO 제한 레이더 수신기 감도 식별

레이더의 내부 로컬 오실레이터(LO)가 수신기 감도 제한에 영향을 미치는지를 확인하려면 제어된 LO 조건에서 성능을 비교해야 합니다. 엔지니어는 먼저 레이더의 일반적인 내부 오실레이터를 사용하여 기준(baseline) 측정을 수행합니다. 이 테스트에서는 약신호 응답, 수신기 노이즈 거동, 또는 더 강한 신호나 클러터 근처에서 저수준 반사파를 구별하는 능력을 검사할 수 있습니다. 그런 다음 위상 노이즈가 충분히 낮은 외부 RF 소스를 내부 LO 대신 사용하거나 적절한 바이패스 경로를 통해 연결합니다. 외부 소스는 해당 참조 및 동기화 조건을 유지하면서 필요한 LO 주파수와 구동 레벨을 제공해야 합니다. 수신기 이득, 대역폭, 필터링, 자극 레벨, 주파수 계획 및 기타 관련 설정은 변경되지 않은 상태로 유지되어 비교 시 LO 소스의 영향만 격리되도록 합니다.

기준을 설정한 후, 엔지니어는 더 깨끗한 외부 LO를 사용하여 동일한 수신기 측정을 반복하고 결과를 비교합니다. 약신호 응답이 개선되거나 노이즈 관련 간섭이 감소한 경우, 내부 오실레이터가 레이더의 감도 제한에 영향을 미치고 있음을 시사합니다. 측정된 성능 변화가 거의 없는 경우, 다른 수신기 또는 시스템 요인이 주된 원인일 수 있습니다. 엔지니어는 관련 동작 주파수와 신호 조건 전반의 차이를 검사하여 해당 영향이 일관되게 나타나는지 확인합니다. 비교 시 결과에 영향을 줄 수 있는 LO 구동 레벨, 동기화 또는 신호 라우팅의 변화를 고려해야 합니다. 테스트 조건을 일정하게 유지하고 LO 소스를 변경함으로써, 엔지니어는 LO 교체가 시스템을 영구적으로 개선한다고 가정하지 않고도 내부 오실레이터 위상 노이즈가 관찰된 레이더 성능 한계에 미치는 유의미한 요인인지 평가할 수 있습니다.

저 위상 잡음 레이더 국본파 대체 솔루션

레이더 감도에 대한 로컬 오실레이터(LO)의 영향을 파악하려면 동등한 테스트 조건에서 내부 LO와 더 깨끗한 외부 레퍼런스를 사용하여 수신기 성능을 비교해야 합니다. 키사이트 Pro XG7 아날로그 신호 생성기는 LO 대체 측정을 위한 저위상 노이즈 RF 소스를 제공합니다. 엔지니어는 먼저 내부 오실레이터를 사용하여 레이더의 기준 응답을 기록한 다음, 필요한 주파수와 구동 레벨에 맞게 외부 소스를 구성합니다. 수신기 이득, 대역폭, 자극, 필터링 및 동기화 조건을 일정하게 유지한 상태에서 측정을 반복하고 결과를 비교합니다. 외부 LO 사용 시 약신호 응답이 개선되거나 노이즈 관련 간섭이 감소했다면 내부 오실레이터 노이즈가 감도 제한의 원인일 수 있음을 시사합니다. 변화가 거의 없다면 다른 수신기 또는 시스템 요인을 조사해야 합니다. 이 솔루션은 레이더 시스템에 대한 영구적인 개선으로 간주하는 대신 LO 성능의 잠재적 영향을 격리함으로써 제어된 문제 해결을 지원합니다.

레이더 테스트를 위한 초저위상 노이즈 데모 보기

저위상 노이즈 레이더 LO 대체 솔루션을 위한 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?