EMSO 테스트를 위한 다중 신호 시뮬레이션 방법

Pro 벡터 신호 발생기
+ Pro 벡터 신호 발생기

동시 RF 자극 조건 구성

전자기 스펙트럼 작전(EMSO) 수신기 테스트에는 독립적으로 정의된 여러 신호로 구성된 복합 고주파(RF) 자극을 사용할 수 있습니다. 대상 RF 중심 주파수와 개별 신호의 주파수 오프셋, 레벨, 위상 설정 및 변조 포맷을 구성합니다. 수신기 입력 경로를 설정하고 케이블 및 fixture 손실을 고려하며 자극을 인가하기 전에 전달된 총 전력을 확인합니다. 각 가상 신호 생성기는 결합된 RF 출력에 기여하므로, 테스트 운영자는 모든 신호에 대해 별도의 케이블 연결 소스 없이도 반복 가능한 다중 신호 스펙트럼을 설정할 수 있습니다. 수신기의 지정된 동작 한계를 검토하고 보정된 자극 설정을 사용하여 제어된 수신기 간섭 테스트 조건을 생성합니다. 레벨이나 주파수 변경을 도입하기 전에 기준 수신기 응답을 기록합니다.

다중 RF 신호 생성을 위해 기준 신호로 시작하여 동시 스펙트럼 점유에 대한 수신기 응답을 격리하기 위해 가상 신호를 한 번에 하나씩 추가합니다. 테스트 중인 수신기로부터 얻을 수 있는 복조 품질, 검출 동작 또는 보고된 감도와 같은 응답 메트릭을 관찰하면서 주파수 분리, 신호별 감쇠 또는 신호 상태를 변경합니다. 스펙트럼 분석기를 사용하여 결과 합성 스펙트럼을 확인할 수 있지만, 가용성 및 모델 선택은 소스 기반 제품 목록과 별개입니다. 테스트에 조정된 RF 채널이 필요한 경우 공통 트리거링을 설정하고 각 측정 실행에 대한 타이밍 관계를 문서화합니다. 구성된 가상 신호 설정, 복합 출력 스펙트럼 및 해당 수신기 데이터를 캡처하여 반복되는 시험 및 구성 변경 전반에 걸쳐 RF 수신기 검증 조건을 재현할 수 있도록 만듭니다.

다중 신호 EMSO 수신기 테스트 솔루션

동시 RF 테스트에는 독립적으로 조정 가능한 주파수, 전력, 위상 및 변조 설정이 포함된 복합 자극이 필요합니다. Keysight Pro 벡터 신호 생성기는 선택된 키사이트 애플리케이션 노트 자산 페이지에 따라 RF 출력당 8개의 가상 신호 생성기를 제공합니다. 다이렉트 디지털 합성(DDS) 아키텍처는 이 경로에 기존의 동위상/직교 변조기 없이 여러 신호 성분을 생성합니다. 엔지니어는 반복 가능한 전자기 스펙트럼 작전(EMSO) 테스트 시나리오를 개발하기 위해 가상 신호 상태, 감쇠, 트리거 지연, 위상 및 변조를 구성하고 수정할 수 있습니다. 다중 RF 신호 생성은 제어된 스펙트럼 내에 여러 의도된 신호 또는 간섭 신호를 배치하여 수신기 간섭 테스트를 지원할 수 있습니다. 호환되는 신호 분석기를 사용하여 복합 출력을 관찰할 수 있으며, 수신기 전용 계측기는 테스트 중인 디바이스에 맞게 선택됩니다.

다중 신호 EMSO 수신기 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

EMSO 테스트를 위한 다중 신호 시뮬레이션 방법

다중 신호 EMSO 수신기 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?