수정 발진기 테스트 처리량을 향상시키는 방법

주파수 카운터
+ 주파수 카운터

오실레이터 주파수 테스트 가속화

크리스탈 오실레이터 테스트 처리량을 개선하려면 각 피시험 유닛에 필요한 분해능을 유지하면서 정확한 주파수 측정값을 수집하는 데 필요한 시간을 줄여야 합니다. 범용 주파수 카운터는 필요한 자릿수를 제공하는 가장 짧은 게이트 타임을 사용하고, 적절한 트리거 및 자동 레벨 설정을 적용하며, 반복 측정 시 전면 패널 및 데이터 전송 오버헤드를 최소화하여 측정 시간을 단축할 수 있습니다.

테스트 설정에서는 오실레이터 출력을 카운터 입력으로 라우팅하고 하나 이상의 디바이스에서 주파수 측정을 시퀀싱합니다. 듀얼 채널 카운터 동작을 사용하면 단일 장비에서 두 개의 오실레이터 측정을 병렬로 실행할 수 있으므로 별도의 카운터를 추가하지 않고도 테스트 스테이션 활용도를 향상시킬 수 있습니다. 히스토그램 및 트렌드 차트 디스플레이는 엔지니어가 설정 중 주파수 분포와 안정성을 모니터링하는 데 도움이 되며, 더 빠른 버스 전송 및 최적화된 획득 설정은 자동화된 생산 또는 특성화 테스트 스테이션을 지원합니다.

발진기 테스트 처리량 솔루션

카운터 획득 장치 설정을 최적화하고 여러 오실레이터 출력을 병렬로 측정하여 크리스탈 오실레이터 테스트 처리량을 개선합니다. 이 솔루션은 2개의 입력 채널, 내장 통계, 히스토그램, 트렌드 차트, 자동 데이터 전송 기능을 갖춘 Keysight 범용 주파수 카운터/타이머를 사용하여 고해상도 주파수 측정을 수행합니다. 엔지니어는 사용 가능한 가장 짧은 게이트 타임을 선택하고, 적절한 자동 레벨 및 디스플레이 설정을 구성하며, 테스트 시스템으로 결과를 효율적으로 전송하여 테스트 시간을 단축할 수 있습니다. 이는 측정 속도와 주파수 분해능 모두 스테이션 용량에 영향을 미치는 오실레이터 생산 테스트, 수입 검사, 특성화를 더 빠르게 지원합니다.

오실레이터 테스트 처리량 솔루션 블록 다이어그램 보기

수정 발진기 테스트 처리량을 향상시키는 방법

오실레이터 테스트 처리량 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

오실레이터 테스트 처리량을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?