RF 전력 측정 테스트 시간을 단축하는 방법

최대 전력 계량기
+ 피크 파워 미터

RF 전력 측정 속도 최적화

고주파(RF) 전력 측정 시간을 줄이려면 신호 레벨, 신호 유형, 요구되는 해상도 및 정확도 목표에 맞는 측정 설정을 선택해야 합니다. 측정 시스템은 테스트 중인 신호에 연결된 파워 미터와 호환되는 RF 전력 센서로 구성됩니다. 미터는 센서 출력을 획득하여 선택된 전력 결과로 처리합니다. 측정 속도는 결과에 사용되는 샘플 또는 판독값의 수, 해당 판독값에 적용되는 평균화, 선택된 측정 모드, 그리고 결과가 전송 또는 표시되는 방식에 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 테스트 구성은 예상되는 신호 특성과 요구되는 측정 결과에서 시작하여, 해당 결과를 얻는 데 필요한 만큼의 처리만 적용해야 합니다.

자동화된 측정의 경우, 계측기 구성에 따라 각 결과를 획득, 처리 및 반환하는 데 소요되는 시간도 결정됩니다. 지정된 판독 안정성을 달성하는 데 필요한 전력 레벨과 평균화 정도에 따라 측정 속도 설정을 조정할 수 있습니다. 전송 전에 여러 결과를 수집해야 하는 경우 버퍼 구성을 사용할 수 있으며, 선택한 결과 형식과 단위는 측정 데이터가 제어 시스템으로 반환되는 방식에 영향을 줍니다. 생산 또는 자동화된 테스트 시퀀스는 최적화된 획득 설정을 사용하여 반복 측정을 실행할 수 있으므로, 테스트에 필요한 측정 기능을 유지하면서 불필요한 처리 및 데이터 전송 오버헤드를 최소화할 수 있습니다.

RF 전력 측정 속도 최적화 솔루션

RF 전력 측정 테스트 시간을 줄이려면 신호 및 요구되는 측정 정확도에 맞게 획득 및 결과 처리 설정을 구성해야 합니다. 키사이트 PM2 클래스 피크 파워 미터는 다양한 측정 속도 요구 사항에 맞게 구성할 수 있으며, 연결된 전력 센서는 신호 응답과 측정 특성을 결정합니다. 최적화에는 적절한 측정 속도 설정 선택, 반복 판독을 위한 측정 버퍼 구성, 사용되는 평균화 정도 제어, 효율적인 결과 형식 및 단위 선택이 포함될 수 있습니다. 이러한 설정을 통해 테스트에 필요한 전력 측정 기능을 유지하면서 자동화된 시퀀스의 불필요한 획득 및 전송 시간을 줄일 수 있습니다.

RF 전력 측정 속도 최적화 솔루션의 블록 다이어그램

RF 전력 측정 테스트 시간을 단축하는 방법

RF 전력 측정 속도 최적화 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

RF 전력 측정 속도 최적화 관련 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?