다중 DUT RF 전력 교정을 자동화하는 방법

전력계 및 센서
+ 전력 측정기 및 센서

병렬 테스트를 통한 다중 DUT RF 전력 보정 가속화

여러 대의 피시험 장치(DUT)에서 무선 주파수(RF) 전력 보정을 자동화하려면 반복 가능한 워크플로 내에서 측정 시퀀스, 계측기 제어, 데이터 수집을 조율해야 합니다. 엔지니어는 안정적인 신호 입력, 정의된 측정 타이밍, 적절한 센서 선택을 비롯하여 모든 장치에 일관된 측정 조건을 적용하는 보정 루틴을 구성해야 합니다. 보정은 일반적으로 측정된 전력 레벨을 알려진 기준 값과 비교하고 시스템 손실, 불일치, 센서 특성을 설명하기 위해 보정 계수를 적용하는 과정을 수반합니다. 여러 장치로 확장할 때 비교 가능한 결과를 보장하려면 각 보정 단계에서 일관성을 유지하는 것이 중요합니다.

측정 설정에는 평균 전력계, 호환되는 전력 센서, 스위칭 또는 라우팅 메커니즘, 보정 시퀀스를 제어할 수 있는 소프트웨어가 포함됩니다. 엔지니어는 수동 개입 없이 여러 장치를 순환하고, 측정을 트리거하며, 결과를 기록하는 자동화된 루틴을 정의합니다. 데이터 로깅 및 분석 도구는 보정 보정을 적용하고, 측정 일관성을 확인하며, 모든 유닛의 성능을 추적하는 데 사용됩니다. 측정 타이밍, 스위칭 시퀀스, 데이터 처리를 적절히 구성하면 정확도와 반복성을 유지하면서 보정 워크플로를 효율적으로 실행할 수 있습니다.

자동화된 RF 전력 교정 솔루션

무선 주파수 전력 보정 자동화는 전력계, 센서, 측정 소프트웨어를 구성하여 수동 개입 없이 여러 피시험 장치에서 사전 정의된 보정 시퀀스를 실행하는 것으로 시작됩니다. 전체 보정 프로세스 동안 소프트웨어가 계측기 제어, 측정 타이밍, 데이터 수집을 조율하는 동안 엔지니어는 측정 순서, 수집 파라미터, 기준 레벨, 보정 제한을 정의합니다. 이 솔루션은 평균 전력계, USB 및 피크-앤-평균 전력 센서, 전력 측정 소프트웨어를 결합하여 단일 인터페이스에서 장치 시퀀싱, 중앙 집중식 데이터 로깅, 결과 시각화, 보정 기록 관리를 자동화합니다. 엔지니어는 실시간으로 보정 진행 상황을 모니터링하고, 여러 장치의 결과를 비교하며, 보정 보고서를 자동으로 생성하고, 제조 기록 또는 품질 문서를 위해 측정 데이터를 내보낼 수 있습니다. 자동화된 워크플로는 작업자 상호 작용을 줄이고, 처리량을 향상시키며, 생산 및 제조 환경 전반에 걸쳐 일관된 측정 조건과 추적 가능한 보정 결과를 유지하면서 여러 무선 주파수 장치를 보정하기 위한 반복 가능한 프로세스를 제공합니다.

자동화된 RF 전력 보정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

N1913B 평균 전력계, BV0007B 전력계 소프트웨어, U2000A USB 전력 센서, E9326A 피크 및 평균 전력 센서

당사의 자동화된 RF 전력 보정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

자동화된 RF 전력 보정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?