다이오드 전력 센서를 사용하여 RF 테스트 사이클 시간을 단축하는 방법

전력계 및 센서
+ 전력 측정기 및 센서

RF 전력 측정 가속화

무선 주파수 테스트 사이클 타임을 단축하려면 테스트 포인트 간의 지연을 최소화하면서 정확한 전력 판독값을 빠르게 획득할 수 있는 장비가 필요합니다. 제품 검증 및 제조 과정에서 엔지니어는 여러 주파수, 전력 레벨 또는 피시험 디바이스(DUT)에 걸쳐 수천 번의 측정을 수행할 수 있습니다. 느린 응답 속도, 과도한 정 안정화 시간 또는 비효율적인 워크플로는 테스트 시간을 늘리고 처리량을 감소시키는 반면, 빠른 다이오드 파워 센서는 정확도를 저해하지 않으면서 측정 시간을 단축할 수 있습니다.

일반적인 측정 설정에는 신호 레벨의 변화에 빠르게 응답할 수 있는 다이오드 파워 센서와 결합된 피크 파워 미터가 포함됩니다. 엔지니어는 불필요한 정 안정화 지연을 최소화하는 동시에 결과 기록 전에 안정적인 판독값을 보장하도록 측정 파라미터를 구성합니다. 효율적인 장비 설정, 적절한 센서 선택, 최적화된 측정 시퀀싱을 통해 측정 품질 저하 없이 개발, 검증 및 제조 환경 전반에서 반복적인 측정 작업의 실행 속도를 높일 수 있습니다.

고속 다이오드 전력 측정 솔루션

무선 주파수 테스트 사이클 타임 단축은 최적화된 획득 설정과 자동화된 측정 시퀀스를 사용하여 빠르고 반복 가능한 측정을 수행하도록 파워 미터와 다이오드 파워 센서를 구성하는 것에서 시작됩니다. 소프트웨어가 테스트 프로세스 전반에 걸쳐 장비 통신과 데이터 수집을 관리하는 동안 엔지니어는 측정 파라미터, 트리거 조건, 평균화 동작 및 테스트 제한을 정의합니다. 이 솔루션은 피크 파워 미터와 다이오드 파워 센서를 결합하여 연속파 생산 테스트, 엔지니어링 검증 및 자동화된 제조 워크플로에 적합한 빠른 응답의 전력 측정을 제공합니다. 엔지니어는 송신기 출력 전력을 신속하게 검증하고, 여러 디바이스의 결과를 비교하고, 실시간으로 측정 데이터를 시각화하고, 생산 기록이나 품질 문서를 위해 결과를 내보낼 수 있습니다. 빠른 센서 응답과 간소화된 측정 워크플로를 결합함으로써 이 솔루션은 전체 테스트 사이클 타임을 단축하고, 제조 처리량을 개선하며, 반복적인 테스트 시퀀스 전반에서 일관된 무선 주파수 전력 측정 성능을 유지하도록 지원합니다.

고속 다이오드 전력 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

고속 다이오드 전력 측정 솔루션

고속 다이오드 전력 측정 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

고속 다이오드 전력 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?