광역 동적 범위 측정에서 평균화 시간을 줄이는 방법

광역 동적 범위 전력 센서
+ 광동적 범위 전력 센서

측정 평균화 최적화

무선 주파수(RF) 전력 측정에서는 노이즈를 줄이고 안정적인 결과를 얻기 위해, 특히 센서 전력 범위의 하한에 가까운 신호의 경우 평균화가 사용됩니다. 그러나 과도한 평균화는 획득 시간을 증가시키고 수백 또는 수천 개의 측정이 포함된 테스트 시퀀스를 크게 지연시킬 수 있습니다. 최적의 평균화 요구 사항은 신호 레벨에 따라 변경됩니다. 약한 신호는 원하는 안정성을 달성하기 위해 더 많은 평균화가 필요할 수 있는 반면, 강한 신호는 종종 더 적은 평균으로 측정할 수 있습니다. 따라서 넓은 전력 범위에 걸쳐 동일한 평균화 설정을 적용하면 불필요한 테스트 시간이 추가될 수 있습니다.

광대역 동적 범위 측정은 테스트 전체에 고정된 평균화 전략을 적용하는 대신 신호 조건에 맞게 획득 설정을 조정하는 데 이점이 있습니다. 엔지니어는 신호 레벨, 측정 노이즈, 평균화 횟수, 획득 시간 간의 관계를 평가하여 불필요한 지연 없이 충분한 측정 신뢰도를 제공하는 설정을 결정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 디바이스가 여러 동작 상태와 크게 다른 RF 출력 레벨에서 테스트되는 자동화된 검증 및 제조 환경에서 특히 유용합니다.

최적화된 RF 전력 평균화 솔루션

평균화 시간을 줄이려면 모든 획득에 보수적인 평균화 횟수를 사용하는 대신 측정할 전력 레벨에 측정 구성을 맞춰야 합니다. 광대역 동적 범위 전력 센서는 레벨이 크게 다른 신호에 공통 측정 플랫폼을 제공하므로, 엔지니어가 측정 하드웨어를 반복적으로 변경하지 않고도 평균화 및 획득 파라미터를 최적화할 수 있습니다. 낮은 신호 레벨에서는 측정 안정성을 개선하기 위해 필요에 따라 추가 평균화를 적용할 수 있으며, 강한 신호는 더 적은 평균으로 획득하여 측정 시간을 단축할 수 있습니다. 고속 측정 기능은 대량의 전력 판독값이 포함된 자동화 시퀀스를 더욱 지원하며, 소프트웨어 제어를 통해 측정 파라미터를 반복 가능한 테스트 루틴에 통합할 수 있습니다. 엔지니어를 이 접근 방식을 사용하여 변화하는 작동 조건에서 측정 속도와 안정성의 균형을 맞추고, 불필요한 획득 지연을 줄이며, 자동화된 검증 및 제조 테스트 중 처리량을 향상시킬 수 있습니다. 그 결과, 단일 고정 평균화 설정으로 전체 테스트 시퀀스의 속도를 결정하는 대신 의미 있는 측정 이점을 제공하는 곳에 평균화를 적용하는 측정 워크플로가 만들어집니다.

최적화된 RF 전력 평균화 솔루션의 블록 다이어그램 보기

최적화된 RF 전력 평균화 솔루션의 블록 다이어그램

최적화된 RF 전력 평균화 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

광대역 동적 범위 RF 전력 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?