변화하는 전력 레벨에 걸쳐 RF 측정 속도를 최적화하는 방법

광역 동적 범위 전력 센서
+ 광동적 범위 전력 센서

단일 센서로 약한 신호와 강한 신호를 효율적으로 측정

무선 주파수(RF) 전력 측정은 테스트 시퀀스가 약한 신호 레벨과 강한 신호 레벨 사이를 반복적으로 이동할 때 비효율적으로 변할 수 있습니다. 엔지니어는 각 레벨에서 충분한 측정 품질을 유지하면서 다양한 작동 상태, 기기 또는 테스트 조건에 걸쳐 전력을 캡처해야 할 수 있습니다. 저레벨 측정에는 측정 노이즈를 줄이기 위해 추가적인 평균화 작업이 필요할 수 있으며, 고전력 신호에는 동일한 획득 시간이 필요하지 않을 수 있습니다. 넓은 동적 범위를 가진 센서를 사용하면 신호 레벨이 변경될 때 단일 센서 구성 내에서 측정을 유지할 수 있으므로, 센서나 측정 하드웨어를 교체하기 위해 테스트 시퀀스를 중단해야 할 필요성이 줄어듭니다.

또한 측정 속도는 전력 레벨과 애플리케이션에 적절한 획득 설정 선택에 따라 달라집니다. 엔지니어는 측정 시간과 결과 안정성 간에 필요한 균형을 바탕으로 측정 속도와 평균화를 구성한 다음, 반복 획득을 사용하여 선택한 설정이 적절한 신뢰성을 제공하는지 확인할 수 있습니다. 자동화된 환경에서는 측정 쿼리 방법과 데이터 전송 설정을 최적화하여 측정 간 지연을 더욱 줄일 수 있습니다. 이 접근 방식은 출력 레벨이나 작동 조건이 다른 기기에서 많은 측정을 완료해야 하는 생산 및 검증 워크플로에 특히 유용합니다.

광역 동적 범위 RF 전력 측정 솔루션

광동적 범위 센서 아키텍처는 측정 간격을 생성하지 않고 범위 간에 전환되는 여러 측정 경로를 사용하여 신호 레벨이 변동할 때 빠른 측정을 유지하도록 설계되었습니다. 이 센서는 넓은 전력 범위에 걸쳐 측정을 제공하는 동시에 초당 최대 50,000회의 측정 속도를 지원하므로, 전력이 빠르게 변화할 수 있는 동적 테스트 시퀀스에 적합합니다. 엔지니어는 신호 레벨과 필요한 측정 신뢰성에 따라 획득 및 평균화 설정을 구성할 수 있으며, 측정 소프트웨어를 사용하여 센서를 제어하고 테스트 시퀀스를 자동화할 수 있습니다. BenchVue는 전력 측정에 연결하고, 제어하며, 분석하기 위한 공통 인터페이스를 제공하며, 프로그래밍 가능한 제어는 자동화된 측정 워크플로를 지원할 수 있습니다. 광동적 범위 동작과 최적화된 획득 설정을 결합함으로써 엔지니어는 현저히 다른 전력 레벨에 걸쳐 있는 신호를 테스트할 때 불필요한 측정 지연을 줄일 수 있습니다. 결과 워크플로는 인가된 신호 레벨이 변경될 때 측정 하드웨어를 반복적으로 변경하지 않고도 처리량이 더 높은 RF 특성화, 자동화된 검증 및 제조 테스트를 지원합니다.

광대역 동적 범위 RF 전력 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

광역 동적 범위 RF 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램

광대역 동적 범위 RF 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

광동적 범위 RF 전력 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?