MOSFET 출력 특성 곡선 생성 방법

필수적인 벤치탑 DC 전원 공급 장치
+ Essential 벤치탑 DC 전원 공급 장치

트랜지스터 IV 곡선 신속하게 플로팅

엔지니어는 드레인 전류, 드레인-소스 전압 및 게이트 바이어스 간의 관계를 보여주는 출력 곡선을 생성하여 트랜지스터 동작을 특성화해야 하는 경우가 많습니다. 이러한 측정은 디바이스 작동을 이해하고, 모델을 검증하며, 초기 단계 설계 및 교육 활동을 지원하는 데 필수적입니다. 그러나 많은 실험실 환경에서 전용 곡선 트레이서 또는 반도체 파라미터 분석기에 대한 접근이 제한될 수 있습니다.

범용 테스트 장비를 활용하면 엔지니어는 유연한 벤치 셋업을 사용하여 이러한 측정을 재현할 수 있습니다. 여러 전압 노드를 독립적으로 제어하여 드레인 및 게이트 전압을 스위프하여 다양한 디바이스 유형에 대한 특성 곡선 패밀리를 생성할 수 있습니다. 자동화된 데이터 캡처 및 시각화 도구와 결합하면 이 접근 방식은 효율적인 분석을 지원하고, 학습을 가속화하며, 트랜지스터 성능에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

MOSFET 출력 특성 곡선 생성 솔루션

전용 곡선 트레이싱 장비 없이 MOSFET 출력 동작을 특성화하려면 안전하고 정확한 측정을 보장하면서 여러 전압 노드를 독립적으로 제어할 수 있는 유연한 테스트 셋업이 필요합니다. 키사이트 Essential 벤치탑 DC 전원 공급 장치 시리즈는 여러 개의 절연 출력을 제공하여 트랜지스터 특성 곡선 생성을 위해 드레인-소스 전압(VDS)과 게이트-소스 전압(VGS)을 동시에 제어할 수 있습니다. 이 통합 솔루션은 저노이즈 소싱, 테스트 중인 디바이스를 보호하기 위한 정밀한 전류 제한, 정확한 데이터 캡처를 위한 고해상도 측정을 지원합니다. USB 또는 LAN을 통해 PC에 연결하면 엔지니어는 소프트웨어 도구를 활용하여 전압 스위프를 자동화하고, 드레인 전류를 기록하며, 곡선 패밀리 플롯을 생성하여 디바이스 성능의 효율적인 분석 및 시각화를 가능하게 합니다.

MOSFET 출력 곡선 생성 솔루션의 블록 다이어그램

MOSFET 출력 특성 곡선 생성 방법

당사의 MOSFET 출력 곡선 생성 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?