고속 디지털 장치의 효율적인 검증 방법

XR8 오실로스코프
+ XR8 오실로스코프

고속 디지털 신호의 효율적인 사전 규격 준수 검증

USB, DDR, DisplayPort와 같은 표준에 대한 공식 적합성 테스트 전에 고속 디지털 디바이스 성능을 효율적으로 검증하면 개발 위험을 줄이고 디버그 주기를 단축할 수 있습니다. 사전 적합성 검증을 통해 엔지니어는 공식 적합성 테스트 중에 오류가 발생하기 전에 신호 무결성, 타이밍, 지터 및 노이즈 동작을 조기에 평가하고, 마진 제한을 식별하며, 설계가 사양 한계에 얼마나 근접했는지 확인할 수 있습니다. 반복적인 설정이나 재측정 없이 실제 신호 동작을 관찰하려면 충분한 대역폭, 낮은 노이즈 및 높은 수직 해상도를 갖춘 실시간 오실로스코프가 필요합니다.

데이터 전송 속도가 증가함에 따라 검증 효율성은 긴 테스트 주기와 불분명한 결과로 인해 제한되는 경우가 많습니다. 미묘한 지터, 노이즈 및 채널 효과는 규정 준수 실패를 유발할 수 있지만, 깨끗한 측정과 목표 분석 없이는 분리하기 어려울 수 있습니다. 엔지니어는 파형 동작을 사양 요구 사항과 신속하게 연관시키고, 아이 및 지터 구성 요소를 분석하며, 특정 조건에서만 나타날 수 있는 드문 신호 이벤트를 식별해야 합니다. 효율적인 도구가 없으면 검증은 반복적이고 시간이 많이 소요됩니다.

고속 디지털 검증 솔루션

고속 디지털 디바이스의 효율적인 사전 규정 준수 검증을 위해서는 규정 준수 테스트 전에 디지털 파형을 분석하고 근본 원인을 분리해야 합니다. 키사이트 XR8 오실로스코프는 최대 33GHz 대역폭, 저노이즈 12비트 프런트 엔드 및 멀티코어 프로세싱을 통해 분석 시간을 단축하여 이러한 워크플로우를 가속화합니다. 신호 무결성 분석 소프트웨어는 정확한 아이 측정, 이퀄라이제이션 분석 및 디임베딩을 수행하며, 고급 지터 및 노이즈 분석 소프트웨어는 타이밍 및 마진 손실을 정확히 찾아냅니다. 이벤트 감지 및 스캐닝 소프트웨어는 디버그를 지연시킬 수 있는 드물거나 간헐적인 신호 문제를 식별하여 더 빠른 반복과 규정 준수 테스트에 대한 더 높은 확신을 가능하게 합니다.

효율적인 고속 디지털 검증 데모 보기

당사의 고속 디지털 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

귀하에게 적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?