네트워크에서 RF 간섭을 감지하는 방법

FieldFox 분석기
+ FieldFox 핸드형 분석기

숨겨진 RF 간섭원 탐지

RF 간섭은 현대 무선 통신 시스템에서 가장 복잡한 과제 중 하나로 남아 있으며, 특히 여러 송신기가 동시에 작동하는 혼잡한 스펙트럼 환경에서 더욱 그렇습니다. 간섭원에는 동일 채널 신호, 인접 채널 누설, 수동 상호 변조, 고조파 및 의도하지 않은 방사체가 포함될 수 있으며, 이 모든 것은 신호 대 잡음비 저하, 처리량 감소 및 링크 신뢰성 저하에 기여합니다. 셀룰러 네트워크, 공공 안전 통신 및 산업용 무선 시스템에서 이러한 손상은 연결 끊김, 지연 시간 증가 및 서비스 품질 요구 사항 미충족으로 이어질 수 있습니다. 따라서 효과적인 RF 간섭 탐지 및 스펙트럼 모니터링은 시스템 검증 및 지속적인 네트워크 최적화의 필수 구성 요소입니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 엔지니어는 휴대형 측정 장비를 사용하여 현장에서 실시간 스펙트럼 분석 및 간섭 탐색을 직접 수행합니다. 주파수 도메인 데이터, 시간 가변 스펙트로그램 및 신호 진폭 특성을 캡처함으로써 정적 측정으로는 종종 놓칠 수 있는 과도, 간헐적 또는 낮은 수준의 간섭원을 감지할 수 있습니다. 고급 분석 기법은 변조 유형, 신호 점유 및 주파수 드리프트 식별을 가능하게 하여 간섭원의 정밀한 위치 파악 및 분류를 허용합니다. 이러한 접근 방식은 더 빠른 근본 원인 분석을 지원하고 무선 네트워크 문제 해결 효율성을 향상하며 동적 RF 환경에서 안정적인 작동을 보장합니다.

RF 간섭 감지 솔루션

이 솔루션은 현장 기반 측정에 최적화된 휴대형 핸드형 스펙트럼 분석기를 사용하여 고성능 RF 간섭 탐지 및 분석을 가능하게 합니다. 이 장비는 높은 감도, 넓은 다이내믹 레인지 및 빠른 스위프 속도를 갖춘 실시간 스펙트럼 분석을 제공하여 엔지니어가 넓은 주파수 범위에서 연속 및 과도 간섭 신호를 모두 캡처할 수 있도록 합니다. 스펙트로그램 분석, 채널 전력, 점유 대역폭 및 마커 기반 신호 추적과 같은 측정 기능은 신호 이상 및 간섭 동작에 대한 상세한 특성화를 지원합니다. 또한 이 솔루션은 시간 게이트 측정, 피크 탐지 및 신호 지속성 시각화와 같은 기능을 통해 고급 간섭 탐색 워크플로우를 지원하여 엔지니어가 복잡한 RF 환경에서 간헐적 또는 버스트 신호를 식별할 수 있도록 합니다. 휴대형 배터리 구동 설계는 원격 사이트, 기지국 및 분산 네트워크 노드에서 테스트를 가능하게 하여 실험실 기반 진단의 필요성을 없앱니다. 실시간 RF 모니터링과 현장 분석을 결합함으로써 이 솔루션은 문제 해결을 가속화하고 스펙트럼 활용도를 향상하며 배포 시나리오 전반에 걸쳐 일관된 무선 네트워크 성능을 보장합니다.

OTA(Over-the-Air) 실시간 스펙트럼 분석 데모 비디오 보기

당사의 RF 간섭 탐지 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?