의료 기기의 무선 공존성 테스트 방법

벡터 신호 발생기
+ 벡터 신호 발생기

다양한 신호 환경에서의 디바이스 동작 특성 분석

개발 초기 단계에서 물리 계층 동작과 애플리케이션 레벨 완화 전략을 평가함으로써, 제조업체는 실제와 같은 종단 간 시나리오를 시뮬레이션하고, 성능 지표를 정량화하며, 다른 장치와의 공존을 검증할 수 있습니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 강력한 무선 성능을 촉진할 뿐만 아니라 의료 기기 승인 시 FDA와 같은 규제 기관에서 강력히 권장하는 표준인 ANSI C63.27 준수를 지원합니다. 최적의 공존 테스트 계획을 수립하려면 테스트 엔지니어가 예상 RF 환경을 특성화하고, 테스트 신호를 선택한 다음, 기능적 무선 성능(FWP) 요구 사항을 취합해야 합니다.

테스트 설정은 실제 시나리오에 대비하여 디바이스에 도전할 간섭 신호를 생성하는 신호 발생기와 스펙트럼에서 신호를 모니터링하는 신호 분석기로 구성되어야 합니다. ANSI C63.27 요구 사항을 준수하여 테스트를 자동화하려면 사전 구성된 간섭 시나리오가 포함된 전용 소프트웨어 사용을 고려하십시오. 특정 테스트 케이스 및 핵심 성과 지표(KPI)를 수용할 수 있는 맞춤형 소프트웨어가 이상적일 것입니다.

무선 공존 테스트 솔루션

키사이트 무선 공존 테스트 솔루션은 ANSI C63.27에 부합하는 100개의 사전 정의된 테스트 시나리오 라이브러리가 내장되어 있어 베이스라인 간섭부터 복잡한 다중 신호 환경까지 세 가지 계층 모두에서 테스트를 간소화합니다. 이 솔루션은 9 kHz ~ 8.5 GHz(최대 110 GHz까지 확장 가능)의 벡터 신호 발생기, 최대 250 MHz(2.5 GHz로 확장 가능)의 변조 대역폭, 최대 8개의 가상 신호를 지원하는 1개의 RF 포트를 특징으로 합니다. 

이 솔루션의 신호 생성 기능과 사용하기 쉬운 자동화 소프트웨어는 간섭 신호에 대한 주파수 선택 및 전력 레벨 조정을 간소화하여 반복 가능한 알려진 테스트 시나리오를 생성합니다. 또한 더 많은 테스트 시나리오를 자동화하기 위한 신호 컨디셔닝과 Wi-Fi, Bluetooth® Low Energy 및 LTE와 같은 무선 신호용 컴패니언 디바이스를 제공합니다.

무선 공존 테스트 데모 보기

무선 공존 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?