전해 콘덴서의 극성 오류를 감지하는 방법

회로 내 테스트 시스템
+ 인서킷 테스트 시스템

조립 결함이 발생하기 전에 역극성 식별

전해 커패시터 극성 검증에는 제어된 조건에서 단자와 커패시터 본체 간의 저항 차이를 측정하는 작업이 포함됩니다. 이 테스트는 전원이 공급되지 않는 측정 방식을 적용하고 직렬 저항, 병렬 누설 저항, 모델링된 다이오드 동작과 같은 등가 회로 요소의 영향을 받는 저항 경로를 평가하는 데 의존합니다. 역전압 조건에서는 측정 가능한 누설 전류가 발생하며, 이는 극성 방향을 구별하는 데 사용됩니다.

테스트 설정은 시스템 버스를 커패시터 단자와 본체에 연결하여 정의된 노드 간의 저항을 측정할 수 있도록 합니다. 극성이 올바르면 예상 한계 내에서 안정적인 저항 값이 관찰됩니다. 극성이 반대로 연결되면 누설 전류 동작이 크게 달라져 비정상적이거나 음의 저항 판독값이 생성됩니다. 이 방법은 부품 편차와 공급업체 간 차이에도 불구하고 안정적인 극성 검출을 가능하게 합니다.

커패시터 극성 감지 솔루션

이 테스트에는 극성 방향을 감지하기 위해 제어된 자극을 인가하고 커패시터 노드 간의 저항을 측정하는 과정이 필요합니다. 이 솔루션은 여러 버스를 커패시터 단자와 본체에 연결하는 인서킷 테스트 시스템을 사용하여 누설 전류 동작과 저항 차이를 평가합니다. 이 시스템은 자동화된 테스트 생성, 추가 테스트 포인트 통합, 그리고 커패시터 값과 극성의 결합 검증을 가능하게 합니다. 등가 회로 모델링과 역방향 전압 동작을 활용하여 측정 가능한 저항 변화를 통해 올바른 극성과 잘못된 극성을 구분합니다. 프로그래밍 가능한 테스트 리소스, 유연한 노드 구성, 재현 가능한 측정 조건 등의 기능은 검출 정확도와 제조 테스트 커버리지를 향상시킵니다.

커패시터 극성 검출 솔루션 블록 다이어그램 보기

E9903G 4모듈 ICT 시스템

커패시터 극성 검출 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?