다중 계측기 테스트 벤치 구성 방법

필수적인 벤치탑 DC 전원 공급 장치
+ Essential 벤치탑 DC 전원 공급 장치

연결된 테스트 벤치 구축

최신 전자 장치 테스트는 종종 DUT(Device Under Test)를 정밀하고 동기화된 방식으로 자극하고 전원을 공급하며 측정하기 위해 여러 장비가 함께 작동해야 합니다. 기존 실험실 환경에서는 이러한 장비가 개별 인터페이스를 가진 독립형 시스템으로 작동하는 경우가 많아 워크플로우가 단편화되고 설정 시간이 길어지며 구성 오류 위험이 높아집니다. 이러한 통합 부족은 테스트 속도를 저하시키고 반복성을 떨어뜨리며 전반적인 실험실 효율성을 제한할 수 있습니다.

연결된 테스트 플랫폼은 전원 공급 장치, 오실로스코프, 함수 발생기, 디지털 멀티미터와 같은 장비가 조율된 시스템으로 작동하도록 하여 이러한 과제를 해결합니다. 중앙 집중식 소프트웨어 제어를 통해 엔지니어와 교육자는 개별 설정 또는 전체 실험실 환경에서 테스트를 보다 효율적으로 구성, 모니터링 및 실행할 수 있어 워크플로우 일관성을 개선하고 수동 작업을 줄이며 전반적인 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

연동형 테스트 벤치 구성 솔루션

테스트 설정에서 여러 장비를 조율하려면 모든 장치에 걸쳐 동기화된 제어 및 일관된 구성을 가능하게 하는 통합된 접근 방식이 필요합니다. Keysight Essential 벤치탑 장비 제품군은 장비 제어 소프트웨어와 결합되어 단일 워크플로우 내에서 전력 공급, 신호 생성 및 측정을 관리하기 위한 통합 플랫폼을 제공합니다. 이 통합 솔루션을 통해 엔지니어는 DC 전원 공급 장치를 사용하여 DUT에 바이어스를 인가하고, 함수 발생기로 입력 자극을 인가하며, 오실로스코프 및 디지털 멀티미터를 사용하여 응답을 캡처할 수 있습니다. 이러한 기능들은 함께 중앙 집중식 제어를 가능하게 하고, 설정 복잡성을 줄이며, 구성 오류를 최소화하고, 벤치 및 실험실 환경 전반에서 반복 가능하고 효율적인 테스트 실행을 보장합니다.

연결된 테스트 벤치 구성 솔루션의 블록 다이어그램 보기

다중 계측기 테스트 벤치 구성 방법

당사의 연결된 테스트 벤치 구성 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

연결된 테스트 벤치 구성을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?