현장 RF 전력 측정 시 케이블 손실을 보정하는 방법

휴대용 RF 전력계
+ 핸드형 RF 전력 파워 미터

알려진 케이블 손실 보상

현장 무선 주파수(RF) 전력 측정에는 측정 지점과 전력 측정기 사이에 케이블이나 기타 상호 연결이 필요한 경우가 많습니다. 이 경로를 통한 감쇠로 인해 계측기에 도달하는 전력이 감소하여, 표시되는 값이 원래 측정 평면의 전력과 달라지게 됩니다. 손실 정도는 케이블 유형, 길이, 주파수, 커넥터, 물리적 상태 등의 요소에 따라 달라집니다. 측정 주파수에서의 케이블 손실을 알고 있는 경우, 엔지니어가 이 감쇠를 고려하여 보고된 전력이 원하는 기준 평면의 신호 레벨을 보다 정확하게 나타내도록 할 수 있습니다.

측정 설정에는 필요한 현장 케이블 또는 상호 연결을 통해 피시험 장치에 연결된 핸드형 RF 전력 측정기가 포함됩니다. 엔지니어는 작동 주파수에서 측정 경로의 알려진 손실을 확인하고 측정기의 상대적 오프셋 기능을 사용하여 해당 보정 값을 입력합니다. 이 오프셋은 현장 설정에서 케이블을 물리적으로 분리하지 않고도 알려진 경로 손실에 대해 표시된 전력 판독값을 보상합니다. 이 접근 방식은 장비의 위치, 접근성 또는 설치 제약으로 인해 측정기를 원하는 측정 평면에 직접 연결할 수 없는 경우에 유용합니다.

케이블 손실 보정 솔루션

케이블 손실 보상은 측정된 무선 주파수 전력 값에 알려진 오프셋을 적용하여 현장 측정 워크플로에 직접 통합할 수 있습니다. 엔지니어는 먼저 측정 주파수에서 케이블 또는 상호 연결과 관련된 손실을 파악한 다음, 핸드형 측정기의 상대 오프셋을 구성하여 해당 알려진 감쇠를 고려합니다. 보정이 적용되면 후속 판독값은 측정기 입력에 도달하는 전력만이 아니라 의도된 측정 평면을 기준으로 한 전력을 나타낼 수 있습니다. 통합된 센서와 로컬 디스플레이를 통해 테스트 위치에서 직접 보정된 측정을 확인할 수 있으며, 배터리 작동은 외부 전원을 사용할 수 없는 설치 환경을 지원합니다. 엔지니어는 알려진 측정 경로를 공유하는 여러 접근 가능한 테스트 포인트를 확인할 때 동일한 구성을 사용할 수 있으므로 현장 검증 과정에서 일관된 보정 조건을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이 워크플로는 개별 판독값의 수동 보정 필요성을 줄이는 동시에, RF 전력 레벨을 해석할 때 케이블 손실을 고려해야 하는 설치, 유지보수 및 문제 해결 측정을 지원합니다.

케이블 손실 보상 솔루션의 블록 다이어그램 보기

현장 RF 전력 측정 시 케이블 손실을 보정하는 방법 블록 다이어그램

케이블 손실 보상 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?