Wie man Kabelverluste bei HF-Leistungsmessungen im Feld kompensiert

Hand-HF-Leistungsmesser
+ Hand-HF-Leistungsmesser

Kompensation bekannter Kabelverluste

Feldmessungen der Hochfrequenzleistung (HF-Leistung) erfordern häufig ein Kabel oder eine andere Verbindung zwischen Messpunkt und Leistungsmesser. Die Dämpfung auf diesem Weg reduziert die am Messgerät ankommende Leistung, wodurch der angezeigte Wert von der Leistung an der ursprünglichen Messebene abweicht. Die Dämpfung hängt von Faktoren wie Kabeltyp, -länge, Frequenz, Steckverbindern und dem physikalischen Zustand ab. Ist die Kabeldämpfung bei der Messfrequenz bekannt, können Ingenieure diese berücksichtigen, sodass die angezeigte Leistung den Signalpegel an der gewünschten Referenzebene genauer widerspiegelt.

Der Messaufbau umfasst ein tragbares HF-Leistungsmessgerät, das über die Schnittstelle mit dem Prüfling verbunden ist. Erforderliches Feld Kabel oder Verbindungskabel. Ingenieure ermitteln die bekannten Dämpfungsverluste des Messpfads bei der Betriebsfrequenz und geben die entsprechende Korrektur mithilfe der relativen Offset-Funktion des Messgeräts ein. Der Offset kompensiert die angezeigte Leistungsmessung um die bekannten Pfaddämpfungsverluste, ohne dass das Kabel physisch aus der Feldanlage entfernt werden muss. Dieses Verfahren ist hilfreich, wenn die Position des Geräts, die Zugänglichkeit oder Installationsbeschränkungen eine direkte Verbindung des Messgeräts an der gewünschten Messebene verhindern.

Lösung zur Kompensation von Kabelverlusten

Die Kompensation von Kabelverlusten lässt sich direkt in den Messablauf vor Ort integrieren, indem ein bekannter Offset auf den gemessenen Hochfrequenzleistungswert angewendet wird. Techniker ermitteln zunächst die Verluste des Kabels oder der Verbindung bei der Messfrequenz und konfigurieren anschließend den relativen Offset des Handmessgeräts, um diese bekannte Dämpfung zu berücksichtigen. Nach der Korrektur zeigen nachfolgende Messwerte die Leistung relativ zur vorgesehenen Messebene an, anstatt nur die am Messgeräteeingang ankommende Leistung. Der integrierte Sensor und das lokale Display ermöglichen die direkte Anzeige des korrigierten Messwerts am Messort, während der Batteriebetrieb Installationen ohne externe Stromversorgung unterstützt. Techniker können dieselbe Konfiguration verwenden, um mehrere zugängliche Messpunkte mit bekanntem Messpfad zu prüfen und so konsistente Korrekturbedingungen während der gesamten Feldprüfung zu gewährleisten. Dieser Arbeitsablauf reduziert den Bedarf an manueller Korrektur einzelner Messwerte und unterstützt Messungen bei Installation, Wartung und Fehlersuche, bei denen Kabelverluste bei der Interpretation von HF-Leistungspegeln berücksichtigt werden müssen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Kompensation von Kabelverlusten.

Blockdiagramm zur Kompensation von Kabelverlusten bei HF-Leistungsmessungen im Feld

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Kompensation von Kabelverlusten.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?